0602IB1801ES-09

Mensajes de correo electrónico

Descripción

La página MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO permite configurar la lista de destinatarios de los mensajes de correo electrónico para las siguientes funciones:

  • Notificación de eventos

  • Publicación de datos

Pueden declararse hasta 15 usuarios o destinatarios de correo electrónico.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de Mensajes de correo electrónico.

Cómo navegar hasta la página Mensajes de correo electrónico

Para ver la página MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO , haga clic en CONFIGURACIÓN > GESTIÓN DE CONTACTO > MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO .

Lista de ajustes

Ajuste

Descripción

Correo electrónico

Permite especificar la dirección de correo electrónico del destinatario.

Idioma

Muestra el nombre del idioma seleccionado Ajustes de idioma del Email .

Notificación

Permite seleccionar los eventos de la lista que se notificarán al usuario por correo electrónico.

Publicación de datos

Permite activar la publicación por correo electrónico de los datos seleccionados en la página DISPOSITIVOS Dispositivos.

Página Notificación

La página Notificación permite seleccionar los eventos que se notificarán por correo electrónico de entre una lista de eventos.

ATENCIÓN
INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPO O EQUIPO AVERIADO
No confíe únicamente en la notificación de los correos electrónicos para realizar el mantenimiento de su equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

La lista de alarmas que se muestra contiene únicamente las alarmas aplicables relacionadas con los dispositivos conectados al puerto ULP de la interfaz IFE .

NOTA: Si un servidor SMTP de correo electrónico no está situado en el mismo segmento de red Ethernet que la interfaz IFE , asegúrese de que la pasarela predeterminada de IFE esté configurada correctamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?