0602IB1801ES-09

Estado

Descripción

En la página ESTADO se muestra el estado de comunicación de la interfaz IFE .

Para explorar las vistas de datos en tiempo real, la interfaz IFE cuenta con una comprobación de comunicación automática que se ejecuta de forma predeterminada cada 15 minutos. Esta comprobación verifica el estado de la comunicación de todos los dispositivos configurados en la interfaz IFE e intenta restablecer la comunicación con cualquier dispositivo señalado como fuera de servicio en la sesión actual del navegador.

Es posible realizar una comprobación manual de la comunicación. Para ello, haga clic en Comprobar el estado del dispositivo .

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Estado

Para ver la página ESTADO , haga clic en DIAGNÓSTICO > COMUNICACIÓN > ESTADO .

Parámetros de Estado

Datos

Descripción

Nombre de dispositivo

Nombre del dispositivo conectado a la interfaz IFE .

Tipo de dispositivo

Tipo del dispositivo conectado a la interfaz IFE .

Conexión

Muestra el tipo de conexión:

Tipo 1: ULP

Comunicación

Estado de la comunicación:

  • Éxito: La interfaz IFE está correctamente conectada a los dispositivos.

  • Fallo: La interfaz IFE no está conectada a los dispositivos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?