0602IB1801ES-09

Actualización de firmware

Descripción

Use la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para todas las actualizaciones del firmware.

Las últimas versiones del firmware de IFE y de las páginas web de IFE se actualizan en una sola operación a través del software EcoStruxure Power Commission .

Para obtener más información sobre las versiones de firmware de IFE, consulte Nota de la versión de firmware de la interfaz Enerlin'X IFE.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
  • Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los archivos de registro de datos antes de actualizar el firmware. Las entradas del registro de datos de la interfaz IFE se pueden perder al actualizar el firmware de IFE .
  • Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos de las secciones Cuentas de usuario y Sucesos del correo electrónico de las páginas web de IFE .
  • Tras la actualización del firmware, asegúrese de restaurar la configuración de Cuentas de usuario y Sucesos del correo electrónico en las páginas web de IFE .
Si no se siguen estas instrucciones, podrían perderse datos de manera permanente.

Después de actualizar el firmware de un dispositivo de la IMU, use la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware entre los dispositivos de la IMU. La tabla Actualización del firmware ayuda a diagnosticar e identificar todos los problemas de discrepancia entre los dispositivos de la IMU. En esta tabla también se ofrecen acciones recomendadas relacionadas con las discrepancias detectadas.

Comprobación de la versión del Firmware

Puede encontrar la versión del firmware de los dispositivos de la IMU en estos medios:

  • Software EcoStruxure Power Commission (consulte Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission

    DOCA0069EN
    ).

  • Páginas web de IFE (consulte el siguiente procedimiento).

Paso

Acción

Resultado

1

Abra el navegador web e inicie sesión en la página web del IFE .

Abre la página de inicio del IFE .

2

  • Para comprobar la versión con la versión 004 y posteriores del firmware: vaya al menú DIAGNÓSTICO y, en la página IFE , localice la versión del firmware.

  • Para comprobar la versión hasta la versión 003 del firmware: vaya al menú Diagnóstico y, en la página Información del dispositivo , localice la versión del firmware.

NOTA: Si ha actualizado el firmware recientemente, pulse F5 para actualizar la página web y el número del firmware que se muestra. Es posible que sea necesario introducir los nuevos datos de autenticación para acceder a las páginas web.

Determina la versión de firmware de la interfaz IFE .

Actualización del firmware y las páginas web con el software EcoStruxure Power Commission

Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission

DOCA0069EN
.

El software EcoStruxure Power Commission está disponible en www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?