0602IB1801ES-09

Dispositivos

Descripción

En la página DISPOSITIVOS , se ofrece información sobre los dispositivos conectados al puerto ULP de la interfaz IFE . Los dispositivos conectados son:

  • Módulo BCM ULP

  • Unidad de control Micrologic

  • Módulo BSCM

  • Pantalla FDM121

  • Módulo de IO IO 1

  • Módulo de IO IO 2

  • Módulo adaptador de pruebas universal (UTA)

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Dispositivos

Para ver la página DISPOSITIVOS , haga clic en DIAGNÓSTICO > DISPOSITIVOS

Parámetros de interruptores automáticos

Parámetro

Descripción

Corriente nominal

Muestra la intensidad (corriente) nominal del interruptor automático.

Tipo de protección

Muestra el tipo de protección del interruptor automático.

Número de módulo IO

Muestra el número de módulos IO conectados al interruptor automático.

Indicador de vida útil restante

Muestra la vida útil restante del interruptor automático.

Indicadores de desgaste de los contactos

Muestra los contadores de desgaste de los contactos del interruptor automático.

Operación de los contactos de indicación (OF) desde el último reinicio

Muestra la indicación del funcionamiento de los contactos del interruptor automático desde el último reseteo.

Operación del contacto de indicación de disparo por fallo (SDE)

Muestra la indicación del funcionamiento del contacto de disparo incorrecto del interruptor automático.

Zócalo conectado

Muestra el estado del zócalo en posición conectada.

Zócalo desconectado

Muestra el estado del zócalo en posición desconectada.

Prueba del zócalo

Muestra el estado del zócalo en posición de prueba.

Parámetros de componentes

Dispositivo

Parámetro

Descripción

Interruptor automático

Gama de productos

Nombre del tipo de dispositivo.

Modelo del producto

Número de modelo del dispositivo.

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Número de referencia comercial

Número de referencia comercial del dispositivo.

Revisión de firmware

Versión actual del firmware.

Módulo IO

Número de serie

Número de serie del dispositivo.

Número de referencia comercial

Número de referencia comercial del dispositivo.

Revisión de firmware

Versión actual del firmware.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?