Esquema con interruptores automáticos MasterPacT MTZ
Descripción
La interfaz IFE se conecta al interruptor automático MasterPacT MTZ a través de su módulo de puerto ULP.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP .
Conexión ULP
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren el enchufe RJ45/ cable del enchufe ULP.
Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.
|
A |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
B |
Terminación de línea ULP |
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático MasterPacT MTZ
Conecte la interfaz IFE al módulo de puerto ULP de un interruptor automático de MasterPacT MTZ mediante el cable ULP.
|
A |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
D |
Módulo de puerto ULP |
|
E |
Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ |