Unidad funcional inteligente
Definición
Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).
El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic o MicroLogic ) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).
Una IMU se sitúa alrededor de un interruptor automático de los siguientes rangos:
-
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ
-
Interruptores automáticos NT/NW MasterPacT
-
Interruptores automáticos ComPacT NS1600b–3200
-
Interruptores automáticos ComPacT NS630b–1600
-
Interruptores automáticos P- y R- de marcos PowerPacT
-
Interruptores automáticos ComPacT NSX
-
PowerPacT Interruptores automáticos H-, J- y L- de marcos
-
La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J- y L- frame de esta guía también se aplica a la gama existente de interruptores automáticos ComPact NSX y PowerPact H-, J- y L- frame.
La información de este documento relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NS y PowerPacT P-, and R-frame se aplica también a los interruptores automáticos ComPact NS y PowerPact P-, and R-frame de la gama existente.
Las excepciones se mencionan cuando corresponde. Las gamas nuevas se basan en la misma arquitectura técnica y dimensional que la gama existente de interruptores automáticos .
-
Los interruptores automáticos ComPacT NS y PowerPacT P-, and R-frame son compatibles con la interfaz IFE solo con la versión de firmware 004.
Módulos ULP por rango de interruptor automático
En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.
|
Módulo ULP |
Número de referencia |
MasterPacT MTZ con módulo de puerto y unidad de control MicroLogic |
MasterPacT NT/NW o ComPacT o PowerPacT P- and R-Frame con el módulo BCM ULP y la unidad de control MicroLogic |
ComPacT NSX O PowerPacT H-, J- y L- de marcos con el módulo BSCM y/o unidad de control MicroLogic |
|---|---|---|---|---|
|
IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático |
LV434001 LV434010 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
IFE Servidor de panel Ethernet |
LV434002 LV434011 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz IFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
|
Kit de piezas de repuesto IFE de un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1 |
LV851100SP |
✓ |
– |
– |
|
Kit de piezas de repuesto IFE de un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
LV851200SP |
✓ |
– |
– |
|
Interfaz de IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
TRV00210 STRV00210 |
– |
✓ |
✓ |
|
Interfaz de IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
TRV00121 STRV00121 |
– |
✓ |
✓ |
|
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interfaz de mantenimiento USB |
TRV00911 STRV00911 |
– |
✓ |
✓ |
Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.
Arquitectura de comunicación
|
A |
Módulo de visualización Ethernet FDM128 para ocho dispositivos |
|
B |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
|
C |
IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático |
|
D |
IFE Servidor de panel Ethernet |
|
E |
Interfaz de IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
|
F |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
|
G |
MasterPacT MTZ1 Interruptor automático seccionable o MTZ2/MTZ3 |
|
H |
MasterPacT MTZ1 Interruptor automático fijo o MTZ2/MTZ3 |
|
I |
Interruptor automático NT/NW MasterPacT |
|
J |
Interruptores automáticos de marcosComPacT NS/PowerPacT P y R |
|
K |
Interruptor automático de marco ComPacT NSX/ PowerPacT H-, J- y L- |
|
L |
Módulo de puerto ULP |
|
M |
Interfaz Ethernet integrada IFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ |
|
N |
Terminación de línea ULP |
|
O |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
P |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
Q |
Cable NSX |
Controlador remoto
Un controlador remoto es un dispositivo que puede comunicarse con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como la interfaz IFE Ethernet incorporada. Por ejemplo, la pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, supervisor, PLC, BMS, sistema SCADA, etc., son controladores remotos.
Para obtener la descripción de los registros y los comandos de Modbus, consulte las Guías de comunicación Modbus.