Control de dispositivos
Comandos de restablecimiento
La página le permite ejecutar uno o más comandos de restablecimiento por tipo de dispositivo.
En el menú , en el submenú , en la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo y haga clic en . Seleccione una en la lista para restablecerla.
Control de aplicaciones
La página permite controlar las siguientes aplicaciones de forma remota:
-
Aplicación del interruptor automático
-
Aplicación de E/S
De forma predeterminada, esta función está deshabilitada en la interfaz IFE .
Gestión de contraseñas
Al ejecutar la operación de control de aplicaciones, aparece el cuadro de diálogo en la página web del IFE . Introduzca la contraseña en el cuadro de diálogo para ejecutar la operación de control de aplicaciones.
La contraseña solicitada es para el interruptor automático de marco PowerPacT H-, J- y L- con BSCM y el interruptor automático MasterPacT NT/NW o PowerPact P y R de marco con BCM ULP.
Las siguientes operaciones de la página solicitan contraseña:
|
Control |
Funcionamiento |
Disponibilidad |
|---|---|---|
|
Interruptor automático/Interruptor en carga (BCM-OF/SD) |
Abrir/Cerrar/Restablecer |
Interruptor automático de marco PowerPacT H-, J- y L- con BSCM |
|
Abrir/cerrar |
Interruptor automático NT/NW o PowerPact P y R de marco con BCM ULP |
|
|
Luz |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
|
Carga |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
|
Restablecer contadores de entrada |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO 1 |
|
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO 2 |
|
|
Restablecer contadores de salida |
O1 O2 O3 |
IO 1 |
|
#O1 #O2 #O3 |
IO 2 |
|
|
Control de salida definido por el usuario |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
Activar control de aplicaciones en la interfaz IFE
Siga el procedimiento que se indica a continuación para activar la función en la interfaz IFE .
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Pulse el botón de prueba de la parte frontal de la interfaz IFE durante 10-15 s. NOTA: No pulse el botón
de prueba durante menos de 10 s ni durante más de 15 s.
|
Inicia la función de control de aplicaciones. |
|
2 |
Al cabo de 15 s, la interfaz IFE inicia la función de control de aplicaciones. |
La ventana de exención de responsabilidad de la función está disponible continuamente durante 5 min. El LED de estado del módulo empieza a parpadear continuamente durante 5 min (1 s encendido, 1 s apagado) al soltar el botón de prueba. |
|
3 |
Acceda a la página web del IFE e inicie sesión como administrador. |
El administrador inicia sesión en la página web IFE . |
|
4 |
En el menú , haga clic en . |
El lee la exención de responsabilidad y elige la opción o la opción . La exención de responsabilidad de la función de control de aplicaciones es: By accepting this disclaimer, you are directed to webpage access which enables you to control several applications remotely. It is highly recommended that the administrator modify the default administrator password. By using, you are agreeing to indemnify and hold harmless Schneider Electric for and from any claims, losses, demands, lawsuits, and damages that are a result of direct or indirect use of this application control feature by reason of any act or emission which the user commits. La página de exención de responsabilidad está disponible en el idioma seleccionado por el administrador. |
|
5 |
Seleccione . |
La función de control de aplicaciones está ahora activada para el administrador. La aplicación de interruptor automático y la aplicación de E/S están habilitadas en el acceso a la página web para proporcionar acceso a los demás grupos de usuario. |
|
6 |
Seleccione . |
Se deshabilita la función de control de aplicaciones. La aplicación de interruptor automático y la aplicación de E/S están deshabilitadas en el acceso a la página web. |
Aplicación del interruptor automático
En la página , en , el grupo autorizado puede realizar las siguientes operaciones:
|
Control |
Estado |
Funcionamiento |
Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
Interruptor automático |
Abrir/Cerrar/Disparado/ND |
Abrir/cerrar/restablecer |
Interruptor automático de marco PowerPacT H-, J- y L- con BSCM |
|
Abrir/cerrar |
Interruptor en carga o interruptor automático MasterPacT NT/NW o PowerPact P y R de marco con BCM ULP |
Aplicación de IO
En la página , en , el grupo autorizado puede realizar las siguientes operaciones:
|
Control |
Estado |
Funcionamiento |
Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
Restablecer contadores de entrada |
– |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO 1 |
|
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO 2 |
||
|
Restablecer contadores de salida |
– |
O1, O2, O3 |
IO 1 |
|
#O1 #O2 #O3 |
IO 2 |
||
|
Control de luces |
Activado o Desactivado |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
|
Control de carga |
Activado o Desactivado |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
|
Control de salida definido por el usuario |
Activado o Desactivado |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
-
El control de aplicación de IO solo es posible cuando el módulo IO está conectado a un interruptor automático.
-
El control de luces y el de carga están disponibles cuando el conmutador rotativo de la aplicación de IO 1 o IO 2 está en la posición 4.
-
El control de salida definida por el usuario solo está disponible cuando la salida definida por el usuario se ha asignado con el software EcoStruxure Power Commission .
-
Si la entrada se asigna como contador de pulsos, la operación es P1, P2, P3, P4, P5 y P6 para IO 1. Para IO 2 la operación del contador de pulsos es P1, P2, P3, P4, P5 y P6.