0602IB1801ES-09

Descripción de las páginas web

Página web SUPERVISIÓN Y CONTROL

Submenú

Página web

Descripción

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

  • Muestra los datos del interruptor automático y los módulos IO de este.

  • Permite restablecer los valores mínimos y máximos.

  • Permite controlar el interruptor automático y la aplicación de E/S.

Página web DIAGNÓSTICO

Submenú

Página web

Descripción

COMUNICACIÓN

ESTADO

Muestra los datos de diagnóstico utilizados para solucionar problemas relacionados con la red.

ETHERNET

Muestra los datos de diagnóstico de las estadísticas globales de Ethernet y las características del puerto Ethernet.

MODBUS

Muestra las estadísticas globales de las conexiones de los puertos TCP y TCP/IP.

ULP

Muestra las estadísticas globales de la conexión del puerto ULP.

PUENTE REDUNDANCY-RSTP

Muestra los datos de diagnóstico del puente RSTP.

PUERTOS REDUNDANCY-RSTP

Muestra los datos de diagnóstico de los puertos RSTP.

SNMP

Muestra los datos de diagnóstico del agente SNMPV1.

IFE

  • Muestra la información básica de la interfaz IFE .

  • Muestra los parámetros y las características de la interfaz IFE .

DISPOSITIVOS

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

  • Muestra la lista de los dispositivos IMU conectados al puerto ULP.

  • Muestra la información del contador de mantenimiento del dispositivo seleccionado.

  • Muestra la configuración de entrada/salida del módulo IO.

  • Muestra los detalles del componente de comunicación del interruptor automático.

Página web CONFIGURACIÓN

Submenú

Página web

Descripción

GENERAL

FECHA Y HORA

Ajusta manualmente la fecha y hora o ajusta automáticamente la hora de IFE mediante un origen NTP o configura el dispositivo conectado a la interfaz IFE para que se sincronice automáticamente su hora con la hora de IFE .

ZONA HORARIA

Ajusta la zona horaria de la región y el horario de verano.

PREFERENCIAS

Ajusta las preferencias de la interfaz IFE correspondientes a la actualización de datos.

COMUNICACIÓN

ETHERNET

Ajusta la interfaz de comunicación Modbus TCP/IP.

CONFIGURACIÓN IP

Ajusta los parámetros de IP.

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Ajusta la configuración del servidor SMTP de correo.

PUBLICACIÓN DE DATOS

Ajusta los parámetros de generación y publicación de datos.

REDUNDANCY-RSTP

Ajusta los detalles del puente RSTP y el puerto RSTP.

SNMP

Ajusta los parámetros del agente SNMPV1.

DISPOSITIVOS

-

  • Ajusta el nombre de la interfaz IFE .

  • Ajusta el nombre del interruptor automático y el registro de datos.

GESTIÓN DE CONTACTO

CORREOS ELECTRÓNICOS

  • Ajusta la dirección de correo electrónico para la notificación de eventos y la publicación de datos.

  • Ajusta los eventos que se notificarán.

Página web SEGURIDAD

Submenú

Página web

Descripción

SERVICIOS DE RED IP

-

Configura los ajustes y activa los servicios de la red IP.

FILTRADO DE MODBUS TCP/IP

-

Permite configurar las direcciones IP que pueden acceder a la interfaz IFE a través de Modbus TCP/IP.

CERTIFICADOS

-

Muestra el certificado de la interfaz IFE , con la fecha de caducidad y el período de validez.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

-

Gestiona las cuentas de usuario existentes y nuevas que se han añadido.

SERVICIO SYSLOG

-

Configura la dirección del servidor Syslog.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?