0602IB1801ES-09

Configuración IP

Configuración IPv4

Parámetro

Descripción

Ajustes

Obtener una dirección IP automáticamente con

Se utiliza para seleccionar el modo de asignación de parámetros IPv4. Obtenga parámetros IPv4 automáticamente con BOOTP o DHCP.

NOTA: Si utiliza un servidor DHCP heredado, el nombre del dispositivo debe limitarse a 16 caracteres.
  • DHCP (ajuste predeterminado)

  • BOOTP

Dirección IP manual

Se utiliza para escribir la dirección IP estática de una interfaz IFE .

Máscara de subred manual

Se utiliza para escribir la dirección de máscara de subred Ethernet IP de su red.

Pasarela predeterminada manual

Se utiliza para escribir la dirección IP de la pasarela (enrutador) utilizada para una comunicación de red de área extensa (WAN).

Configuración IPv6

Parámetro

Descripción

Ajustes

Habilitar IPv6

Define la configuración de IPv6.

Habilitado (ajuste predeterminado)

NOTA: El ajuste no se puede editar.

Dirección de enlace local

Se utiliza para abrir la página web de IFE para usos futuros.

NOTA: En el cuadro de texto de dirección URL, utilice corchetes [ ] para escribir la dirección de enlace local.

DNS

Parámetro

Descripción

Ajuste

Obtenga la dirección DNS automáticamente

Define el comportamiento dinámico de la configuración de la dirección del servidor DNS. Se utiliza para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente.

NOTA: El sistema de nombres de dominio (DNS) es el sistema de denominación para ordenadores y dispositivos conectados a una red de área local (LAN) o a Internet.

Desactivado cuando el ajuste manual está seleccionado.

Dirección del servidor principal manual

Define la dirección IPv4 del servidor DNS primario.

Dirección del servidor secundario manual

Define la dirección IPv4 del servidor DNS secundario. Se utiliza para realizar una resolución DNS cuando falla la resolución con el servidor DNS primario.

Detección de dirección IP duplicada

Mientras esté conectada a la red, la interfaz IFE publica su dirección IP. Para evitar conflictos de dirección IP duplicada, la interfaz IFE utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP) para ver si algún otro dispositivo de la red está utilizando la misma dirección IP. En la tabla siguiente se explica cómo la interfaz IFE gestiona una dirección IP duplicada al detectarla.

Escenario de dirección IP duplicada

Escenario

IP duplicada detectada

Indicador LED de estado de la red

Enlace Ethernet detectado

Revierte a la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. La interfaz IFE utiliza la dirección IP cuando está disponible.

Rojo fijo

Cambio de dirección manual

Revierte la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. La interfaz IFE utiliza la dirección IP cuando está disponible.

Rojo fijo

Recibe una solicitud de ARP

Si se detecta más de un ARP en un plazo de 10 segundos, inicie el proceso para volver a adquirir la IP.

OFF

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?