0602IB1801ES-09

Datos en tiempo real

Descripción

La página Datos en tiempo real proporciona:

  • Las lecturas básicas del interruptor automático conectado a la interfaz IFE en tiempo real en Páginas de aparato único .

  • Los resúmenes de interruptor automático de Páginas de resumen del dispositivo

  • Las tendencias en tiempo real para el interruptor automático para los temas seleccionados en Tendencias

NOTA: Actualice la página web pulsando la tecla de función F5 si se muestra Fuera de servicio.

Páginas de aparato único

Esta página muestra las lecturas básicas del interruptor automático conectado a la interfaz IFE en tiempo real. Esta información incluye el estado de funcionamiento del interruptor automático con indicación en color verde, naranja y rojo, el estado del zócalo, la corriente de carga, la potencia, el factor de potencia, la tensión, etc.

En la tabla se muestran los pasos que deben seguirse para supervisar los datos en tiempo real de un dispositivo:

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE , haga clic en Supervisión .

Abre el menú Supervisión .

2

En el menú Supervisión , en el submenú Datos en tiempo real , seleccione el interruptor automático en Páginas de aparato único .

Muestra los datos en tiempo real del interruptor automático.

Páginas de resumen del dispositivo

Las vistas de tabla de resumen de dispositivos ofrecen un resumen del interruptor automático conectado a la interfaz IFE .

Paso

Acción

Resultado

1

En el menú Supervisión , abra el submenú Datos en tiempo real y haga clic en Páginas de resumen del dispositivo .

Expande el árbol de selección de la página de resumen.

2

Seleccione la Página de resumen que desea visualizar.

Abre la lista de selección del dispositivo.

3

Seleccione el interruptor automático en Dispositivos disponibles y haga clic en Aplicar .

NOTA: Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los dispositivos disponibles. Haga clic en Borrar todo para borrar todos los dispositivos seleccionados.

Se muestra un resumen del interruptor automático.

NOTA: Haga clic en Nueva selección para volver a la lista de selección del dispositivo.

Tendencias

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE , haga clic en Supervisión .

Abre el menú Supervisión .

2

En el menú Supervisión , abra el submenú Datos en tiempo real y seleccione Tendencias .

Expande el árbol de datos para la selección de la opción de datos en tiempo real y la selección de la opción de tendencias de tiempo.

3

Seleccione Tendencias en tiempo real .

Abre la página de configuración de tendencias en tiempo real.

4

Seleccione el interruptor automático en la lista Dispositivos disponibles .

Permite seleccionar el interruptor automático para las tendencias.

5

Seleccione hasta 8 temas en la lista Temas disponibles .

Permite seleccionar los temas para las tendencias.

6

Haga clic en Aplicar para abrir la página de visualización Tendencias en tiempo real .

Abre la página de visualización de tendencias en tiempo real.

7

Ajuste los parámetros de tendencias.

Permite ajustar los parámetros de tendencias.

Parámetros de tendencias

Paso

Acción

Resultado

1

Seleccione las tendencias Absoluta o Relativa .

NOTA: Absoluta vuelve a trazar el eje x del gráfico tras cada muestreo, llenándolo con todos los datos recopilados desde el inicio de las tendencias. Relativa actualiza el gráfico con los datos más recientes después de cada muestreo, con el eje x constante para mostrar el tiempo de tendencias total seleccionado.

Permite seleccionar el modo gráfico.

2

Elija un tiempo de tendencias de entre 1 y 15 minutos. Esta es la duración de las tendencias.

Permite seleccionar la cantidad de tiempo de las tendencias.

3

Seleccione Iniciar muestreo para iniciar las tendencias de los temas de seleccionados.

NOTA: Las tendencias se pueden detener antes de llegar al tiempo de tendencias haciendo clic en Detener muestreo . Si se pulsa Iniciar muestreo después de detener el muestreo, se iniciará una nueva tendencia.

Inicia las tendencias.

4

Pulse Puntos de datos para ver un registro de todos los temas de muestreo registrados durante el tiempo de tendencias.

Muestra un registro de todos los valores de temas muestreados durante las tendencias.

5

Pulse Nueva selección para volver a seleccionar los dispositivos y temas para las tendencias.

Vuelve a mostrar la página de configuración de tendencias en tiempo real.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?