DOCA0084ZH-11

访问 IFE 网页

支持的 Web 浏览器

浏览器

用于 Windows XP 的版本

用于 Windows Vista 的版本

用于 Windows 7 及其更高版本的版本

Microsoft Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0、IE11.0

Microsoft Edge

81.0.416.58 及更新版本

Mozilla Firefox

15.0

20.0

20.0、45.0

Google Chrome

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

首次访问 IFE 网页

首次访问 IFE 网页时,必须配置 IFE 名称。

注意
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

首次使用 SecurityAdmin 用户名(Security Administrator 角色)访问 IFE 服务器时,将要求用户更改缺省密码。

首次访问 IFE 网页的过程取决于计算机的操作系统:

  • Windows VistaWindows 7 及更高或更新版本的操作系统

  • Windows XP 或更低版本的操作系统

注: 在首次访问这些网页前对 IFE 服务器进行升级时,删除浏览器缓存。

通过 Windows Vista or Windows 7 and Later PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。

2

将计算机的 Ethernet 电缆连接至 IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机。

3

打开 Windows 资源管理器

4

单击 网络 ,则 IFE -XXYYZZ 将显示在设备列表中。

注: 如果 IFE 名称未显示在 Windows 资源管理器 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 IFE 服务器 。

5

双击选中的 IFE -XXYYZZ ,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 缺省浏览器必须是 Microsoft Internet Explorer 或 Microsoft Edge。

6

输入用户名 SecurityAdmin 和密码 AAAAAAAA,首页将自动在浏览器中打开。

注: 用户名和密码区分大小写。
注: 首次使用 SecurityAdmin 用户名(Security Administrator 角色)访问 IFE 服务器时,将要求用户更改缺省密码。

7

如要更改缺省密码,请从标头的 SecurityAdmin 用户名箭头选择 我的配置文件

然后便会显示 帐户详细信息修改 页。

8

输入 旧密码 密码 确认密码 电子邮件 ID 电话 ,以更改缺省密码。

9

语言 框中选择语言,然后单击 应用更改

10

如要定位 IFE -XXYYZZ,请单击标头上的 设备位置 。选定 IFE -XXYYZZ 的 ULP LED 指示灯将闪烁 15 秒(测试模式)。

11

如要命名 IFE -XXYYZZ ,请选择 设置 菜单,转到 设备 子菜单,输入设备名称,然后单击 应用更改

12

用相同的 IFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。

注:
  • XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

  • 如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。

通过 Windows XP PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开计算机与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。

2

将计算机的 Ethernet 电缆连接至 IFE 服务器。

3

打开网页浏览器

注: 计算机自动使用缺省 IP 地址 169.254.#.# (#=0–255) 和缺省子网掩码 255.255.0.0。

4

在地址文本框中,输入 169.254.YY.ZZ,其中 YY 和 ZZ 是 IFE 服务器 MAC 地址的最后 2 个字节(可在 IFE 服务器旁边的标签上找到),然后按下 Enter 键:首页在浏览器中打开。

示例:对于 MAC 地址为 IFE (十进制)的 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247,在地址文本框中输入 169.254.187.247。

5

按下 Enter 键 ,将在浏览器中自动打开登录页面。

6

输入用户名 SecurityAdmin 和密码 AAAAAAAA,首页将自动在浏览器中打开。

注: 用户名和密码区分大小写。
注: 首次使用 SecurityAdmin 用户名(Security Administrator 角色)访问 IFE 服务器时,将要求用户更改缺省密码。

7

如要更改缺省密码,请从标头的 SecurityAdmin 用户名箭头选择 我的配置文件

然后便会显示 帐户详细信息修改 页。

8

输入 旧密码 密码 确认密码 电子邮件 ID 电话 ,以更改缺省密码。

9

语言 框中选择语言,然后单击 应用更改

10

如要定位 -XXYYZZ,请单击标头上的 设备位置 。选定的 -XXYYZZ 的 ULP LED 将闪烁 15 秒。

11

如要命名 -XXYYZZ,请选择 设置 菜单,单击 设备 子菜单,输入设备名称,然后单击 应用更改

12

用相同的 IFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。

注: XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

访问网页

按照网络发现、名称浏览和 IP 地址浏览程序访问网页。

网页访问权限取决于 IT 基础设施。

网络发现

配置 IFE 名称后,按照以下程序访问 IFE 网页。

步骤

操作

1

IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将计算机连接至局域网 (LAN)。

3

打开 Windows 资源管理器

4

单击 网络 ,则 IFE 名称将显示在设备列表中。

注: 如果 IFE 名称未显示在 Windows 资源管理器 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 IFE 服务器。

5

双击 IFE 名称(写在位于选定 IFE 服务器正面的设备标签上),将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 缺省浏览器必须是 Microsoft Internet Explorer 或 Microsoft Edge。

名称浏览

必须使用 DNS 服务器。

步骤

操作

1

IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将计算机连接至局域网 (LAN)。

3

打开网页浏览器

4

在地址文本框中,输入 IFE 名称,其写在位于所选 IFE 服务器正面的设备标签上。

5

按下 Enter 键 ,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 如果 IFE 服务器未出现在 Windows 资源管理器 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 IFE 服务器。
注: IFE IP 地址映射至 DNS 服务器中的设备标签。

IP 地址浏览

必须设置 IP 静态配置。

步骤

操作

1

IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将计算机连接至局域网 (LAN)。

3

打开网页浏览器

4

在地址文本框中,输入 IT 管理员提供的 IP 地址。

5

按下 Enter 键 ,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 如果未在网页浏览器中打开登录页面或未正确显示,则检查是否已勾选 Internet Explorer 中的 Internet Explorer\工具\兼容性视图设置\在兼容性视图下显示内部网站
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?