DOCA0084ZH-11

读取设备寄存器

描述

读取设备寄存器页面让您能够从所选设备读取 Modbus 寄存器。

读取程序

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击 诊断

打开 诊断 菜单。

2

诊断 菜单的 通讯 子菜单中,单击 读取设备寄存器

打开 读取设备寄存器 页面。

3

设备名称 中,选择设备。

从下拉列表中选择设备。

4

输入 本地 ID (或从定义的设备列表中选择)、 启动寄存器 以及要读取的 寄存器数量

将从规定设备读取的寄存器随即被输入。

5

数据类型 下拉列表中选择数据类型。

相应的数据类型随即被选中。

6

要更改 Modbus 数据在 列中的显示方式,请选择 十进制 十六进制 二进制 ASCII

数据值的显示方式随即被选中。

7

单击 读取

根据选定的配置读取已注册的设备。

IFE 读取设备寄存器参数

参数

描述

设置

设备名称

从先前添加的设备的列表中选择要读取的设备。设备列表中未定义的 Modbus 客户端 IFE 服务器的 Modbus 服务器设备可通过输入其本地 ID 编号来读取。

注: 设备列表中没有定义的远程设备的服务器设备不可通过输入其本地 ID 编号的方式来读取。

本地 ID

要读取设备的地址(本地 ID)。

1–247

出厂设置:1

启动寄存器

寄存器编号(十进制)。

0-65535

出厂设置:1000

寄存器数量

要读取的寄存器数量。

1–125

出厂设置:10

寄存器

列出寄存器编号(十进制)。

列出为寄存器存储的数据。检索的数值取决于连接至 IFE 服务器的设备。请参阅所连接设备的文档,了解更多有关存储寄存器数值的信息。

数据类型

列出设备可用的数据类型。

  • 保持寄存器 (出厂设置)

  • 输入寄存器

  • 输出线圈

  • 输入线圈

十进制、十六进制、二进制或 ASCII 选项

选择其中一个选项确定如何显示数值列数据。

十进制 (出厂设置)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?