7ZH02-0406-04

试运行以检查功能安全标准符合性

简介

在符合功能安全标准的安装中,必须在部署安装之前对整个设备和系统设置进行测试。

试运行过程

阶段 描述
1

根据“产品安装和接线”部分中的说明验证设备接线。请参阅 产品安装和接线:

2

根据产品设置中的说明验证设备设置。请参阅 安全标准合规要求

使用 Modbus/98 协议执行试运行

设备的通信协议符合 IEC60730-1:附件 H(软件 B 类)的要求。使用此通信协议代替标准 Modbus 接口,可在设备和系统之间提供功能安全的通道。

您可以通过确保设备上设置的值符合预期(Modbus/98 写入功能)并且从设备读取的值可靠(根据 IEC 60730-1 附件 H B 类要求)来确认设备的设置和试运行过程(绝缘监控和绝缘故障检测测试)。

该协议是使用自定义功能代码的标准 Modbus 协议(如 Modbus.org 的《Modbus 串行线路协议和实施指南 v1.02》中所定义)的附加组件:98 (0x62)。有关主驱动器的协议和实施指南的详细说明,请参见专用的 Modbus/98 协议文档。

该协议依靠会话机制将通信封闭在一个安全的结构中,如下所示:

在活动会话期间可能会发生多个 Modbus/98 读/写操作,但是必须在给定序列结束时关闭会话。

注: 系统中的主设备必须确认会话已关闭。在打开会话序列期间设置的超时允许您在给定时间后自动关闭会话。

此协议具有下列功能:

  • 数据的完整性:通过使用协议中嵌入的专用错误管理机制,由设备传输和处理的数据在设备和系统发生故障时保持完整性。

  • 通讯同步:传输是连续的并且在有效的时间窗口内完成。

  • 安全链接:主设备和从设备使用在每个会话中重新初始化的唯一令牌来标识活动通信会话的两端。

您可以在设备中同时使用两种协议(标准和 /98)。但是为了符合所有功能安全标准要求,集成设备的系统必须执行以下配置序列(使用 Modbus/98 协议):

参数 地址 寄存器 注释
十进制 十六进制 十进制 十六进制
锁定标准 Modbus 754 2F2 755 2F3 1(开) 读取功能仍处于活动状态
使用密码锁定 HMI 3014 BC6 3015 BC7 0000...9999 设置密码
3015 BC7 3016 BC8 1 激活密码保护
注: 列出的参数存储在非易失性存储器中,因此在电源开关后保持不变。

设备无法确认接收到的数据是否正确以及是否适用于系统。它只能确认接收到的数据的完整性。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?