产品安装和接线:
继电器
该设备提供了符合安全和应用标准的配置选项。用作执行器的绝缘警报继电器具有全局安全功能。
您可以通过继电器设置激活此功能:
绝缘警报继电器输出用于向 PLC 发出 12 个通道的通道组中出现的绝缘故障警报。在同一系统中使用多个设备,您可以确定出现故障的 12 个通道的组。
PLC
为了使系统能够检测所有产品状态,必须将设备连接到 PLC 或等效设备。为了使 PLC 覆盖所有产品的状态,必须实施以下配置:
| 操作 |
绝缘警报继电器 |
|
|---|---|---|
| 正常工作 | 无绝缘故障 | 关 |
| 绝缘警报 | 开 | |
| 未正常运行的产品 | 关 | |
Modbus 警报输出用于在任何通道中发生绝缘故障时向 PLC 发出警报。
PLC 必须每隔 1 秒检查一次状态计数器寄存器 (1105) 是否已存入新值。状态计数器寄存器 (1105) 的新值指示通信处于活动状态,并且系统正在按预期运行。如果该值未更改,PLC 必须发出绝缘故障警报。本地 Modbus 寄存器 (1103) 和补位本地 Modbus 寄存器 (1104) 的各个位应互补。如果不互补,PLC 必须发出绝缘故障警报。