7ES02-0406-04

Supervisión del aislamiento del sistema de alimentación

El dispositivo supervisa el aislamiento en resistencia del sistema de alimentación no conectado a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización, el cual representa los ajustes predeterminados:

1 El aislamiento de red es normal y no hay alarmas en ningún canal.
2 Se ha producido un fallo de aislamiento en el canal 4. Se muestra una alarma activa en el canal 4. Pulse el botón para confirmar la alarma. Consulte la sección Modo de repetidor para obtener más información sobre los modos de repetidor. Consulte la sección Confirmación de repetidores para obtener más información sobre la confirmación de repetidores.
3 Se ha producido un fallo de aislamiento en el canal 4. Alarma activa confirmada.
4 Se corrige el fallo de aislamiento. Se apaga el indicador LED de alarma. El dispositivo vuelve al estado normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?