Enregistrements d’événements d’alarme
-
Un enregistrement « primaire », créé lorsque l’alarme d’isolement se déclenche. Il contient la valeur d’isolement.
-
Un enregistrement « secondaire », créé pour les types d’événements suivants :
-
Alarme d’isolement acquittée
-
Alarme d’isolement transitoire
-
Panne d’alimentation ou cycle éteindre/rallumer
-
Tore déconnecté
-
Signal de localisation indisponible *
-
Erreur produit ou canal
-
Lancement automatique de la mise en service
-
Description d’un enregistrement du journal des événements
| Registre | Unité | Type | Plage | Description |
|---|---|---|---|---|
| Mot 1 | – | Uint16 | 1…65535 | Numéro d’enregistrement d’événement |
|
Mot 2 Mot 3 Mot 4 Mot 5 |
– | Uint64 | – | Horodatage de l’événement (même code que l’horodatage produit) |
|
Mot 6 Mot 7 |
– | Uint32 |
|
Identifiant d’enregistrement :
|
|
Mot 8 Mot 9 Mot 10 Mot 11 |
– | Uint64 | – |
En fonction du type d’enregistrement (primaire ou secondaire) :
|
| Mot 12 | – | Uint16 | 1…65534 |
Identifiant d’enregistrement primaire/secondaire pour l’événement :
|
Exemple d’un événement
Les deux enregistrements suivants concernent, à titre d’exemple, une alarme d’isolement qui s’est déclenchée le 01/10/2010 à 12:00 et qui a été acquittée à 12:29.
Numéro de registre : 1
| Adresse | Registre | Unité | Type | Valeur | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | ||||
| 20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Numéro de registre |
| 20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Date à laquelle l’alarme d’isolement s’est produite (01/10/2010 à 12:00) |
| 20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Identifiant d’enregistrement :
|
| 20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Valeur de résistance d’isolement au moment de l’alarme d’isolement |
| 20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement |
Numéro de registre : 2
| Adresse | Registre | Unité | Type | Valeur | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | ||||
| 20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Numéro de registre |
| 20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Date à laquelle l’alarme d’isolement est acquittée (01/10/2010 à 12:29) |
| 20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Identifiant d’enregistrement :
|
| 20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Valeur du registre d’alarme d’isolement au moment de l’acquittement de l’alarme d’isolement |
| 20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement |