Обзор оборудования
A | Сигнальное реле | |
B | Вспомогательный источник питания | |
C | Светодиод состояния прибора | |
D | Светодиод связи | |
E | Кнопка меню | |
Ф | Светодиод отсутствия аварийного сигнала | |
G | Кнопка Esc | |
H | Светодиодный индикатор сигнализации | |
ТОК | 3 кнопки контекстного меню | |
J |
Заводская табличка Примечание: Для
просмотра документации
к устройству
отсканируйте
QR-код: ссылка QR-кода
|
|
K | Связь по стандарту RS-485 | |
L | 12 разъемов для подключения тороидов | |
M | Вход напряжения | |
Н | ЖК-экран | |
O | Прокладка | |
P | Коммерческий код и сведения о производителе | |
Q |
Табличка с техническими характеристиками Примечание: Для просмотра
документации
к устройству
отсканируйте
QR-код: ссылка QR-кода
|
|
ЧТ | Клеммный зажим DIN |
Коммерческий код устройства
Модель | Коммерческий код |
---|---|
IFL12MCN | IMDIFL12MCN |