7RU02-0421-03

Контроль сопротивления изоляции (R)

В незаземленных электрических сетях требуется осуществлять контроль изоляции с целью определения наступления первого пробоя изоляции.

В незаземленных электрических сетях система должна быть либо не заземлена, либо заземлена с достаточно высоким уровнем импеданса.

В случае единичного замыкания на землю, ток короткого замыкания очень низкий и вмешательство не требуется. Вместе с тем, учитывая, что второе замыкание может потенциально привести к срабатыванию аварийного выключателя, необходимо установить прибор контроля изоляции IMD для сигнализации о первоначальном замыкании. Устройство, установленное совместно с IMD, обнаруживает исходное замыкание на определенном канале, где оно произошло. Устройство включает звуковой и/или визуальный сигнал.

Путем постоянного контроля сопротивления изоляции можно отслеживать качество работы системы, что представляет собой форму профилактического обслуживания. Более того, путем контроля сопротивления изоляции на отдельных каналах можно отслеживать качество работы отдельных каналов.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?