EIO0000004348_00

Démarrer Launcher

Launcher est un utilitaire que vous pouvez configurer pour démarrer les programmes et les paramètres. Launcher permet une utilisation pratique de l'écran tactile en affichant des icônes pour les divers paramètres enregistrés.

Téléchargez les utilitaires (FP6UtilityInstaller.zip) à partir de notre site Web et installez-les sur l'hôte auquel ce produit est connecté.
www.se.com

Après l'installation, une icône de raccourci est créée sur le bureau. Vous pouvez démarrer Launcher à l'aide de l'icône de raccourci.

Lorsque Launcher est installé sur l'hôte autre que Harmony P6 :

Lorsque Launcher est installé sur Harmony P6 :

NOTE:
  • Lorsque Launcher est déjà installé sur l'hôte, Launcher existant sera écrasé : Si vous avez utilisé Edit pour personnaliser Launcher, configurez-le èa nouveau.

  • Lorsque vous installez ce Launcher sur un produit sur lequel Launcher est pré-installé, vérifiez également la description des utilitaires dans le manuel pour l'hôte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.