EIO0000004348_00

Accessoires de maintenance

Nom du produit

Référence du produit

Description

Joint d'installation

12 pouces

HMIZD56

Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque ce produit est installé dans un panneau solide (1 pièce)

15 pouces

HMIZD57

10 pouces panoramique

HMIZD55W

12 pouces panoramique

HMIZD56W

15 pouces panoramique

HMIZX57W

19 pouces panoramique

HMIZCWG8W1

22 pouces panoramique

HMIZCWG9W1

Connecteur du bloc d'alimentation CC avec vis

HMIZCCNDC1

Connecteur pour connecter les câbles d'alimentation CC (5 pièces/ensemble)

Attache de fixation

HMIZCAF1

 (4 pièces/ensemble)

Pince USB Type B (1 port)

HMIYFPCLUSB

Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB Type B (5 pièces/ensemble)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.