EIO0000004348_00

Précautions de raccordement de l'alimentation

DANGER
COURT-CIRCUIT, INCENDIE OU FONCTIONNEMENT INCORRECT DE L'ÉQUIPEMENT
  • Installez et fixez le produit sur le panneau d'installation ou l'armoire avant de connecter les lignes d'alimentation et de communication.
  • Fixez correctement les câbles d'alimentation au panneau ou à l'armoire.
  • Évitez d'appliquer une force excessive sur le câble d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Amélioration de la résistance au bruit ou aux surtensions

  • Le cordon d'alimentation du produit ne doit pas être groupé avec des lignes de circuit principal (haute tension, haute intensité) ou des lignes de signal d'entrée/sortie, et leurs divers systèmes doivent être conservés séparément. Lorsqu'il est impossible de câbler les lignes électriques au moyen d'un système séparé, utilisez des câbles blindés comme lignes d'entrée/sortie.

  • Réduisez au maximum la longueur du cordon d'alimentation et torsadez les extrémités des fils ensemble (p.ex., câblage à paires torsadées) à proximité du bloc d'alimentation.

  • S'il y a un excès de bruit sur le câble d'alimentation, réduisez le bruit à l'aide d'un filtre de bruit avant de mettre l'appareil sous tension.

  • Connectez un parasurtenseur afin de gérer les surtensions.

  • Pour augmenter la résistance aux bruits, attachez un tore magnétique au câble d'alimentation.

Branchements de l'alimentation

  • Lors de l'alimentation de ce produit, branchez le câble tel qu'illustré ci-dessous.

    1. Alimentation principale

    2. Ce produit

    3. Autre unité

  • Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.

  • Le schéma suivant illustre la connexion du parasurtenseur :

    1. Éclair

    2. Paratonnerre

    3. Mise à la terre

    4. Ce produit

    5. Assurer une distance adéquate

    6. Parasurtenseur

  • Attachez un parasurtenseur pour éviter des dommages au produit en raison d'une surtension induite provenant d'un grand champ électromagnétique généré par un foudroiement direct.

    Nous recommandons également fortement de connecter le fil de terre croisé du produit à une position à proximité de la borne de terre du parasurtenseur.

    Il est attendu qu'il y ait un effet sur le produit en raison des fluctuations de la mise à la terre lorsqu'il y a un grand flux de surtension vers le paratonnerre au moment d'un foudroiement. Assurez une distance adéquate entre la prise de masse du paratonnerre et la prise de masse du parasurtenseur.

  • Si la variation de tension est hors la gamme prescrite, branchez une alimentation stabilisée.

    1. Alimentation stabilisée

    2. Cordon à paire torsadée

    3. Ce produit

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.