EIO0000004348_00

Numéros de pièce

Liste de numéros de pièce

Gamme Nom du modèle Numéro de pièce
Harmony FP6 HMIFP6600TMD HMIFP6600TMD
HMIFP6700TMD HMIFP6700TMD
HMIFP6500WCD HMIFP6500WCD
HMIFP6600WCD HMIFP6600WCD
HMIFP6700WCD HMIFP6700WCD
HMIFP6800WCD HMIFP6800WCD
HMIFP6900WCD HMIFP6900WCD
NOTE: Tous les numéros de pièce peuvent être suivis d'une lettre ou d'un chiffre.

Configuration du numéro de pièce

Voici une description de la configuration des noms de modèle.

Position des chiffres
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H M I (modèle) (série) (taille d'affichage) (type)
  FP 6 5 : 10 pouces
6 : 12 pouces
7 : 15 pouces
8 : 19 pouces
9 : 22 pouces
00 : Standard
10 11 12
(LCD) (écran tactile) (alimentation)
T : 4 : 3 TFT
W : TFT panoramique
M : Multipoint analogique
C : Multipoint capacitif
D : CC
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.