EIO0000004350_00

Edit

Puede utilizar esta función para personalizar los íconos que se muestran en el Launcher. También puede agregar cualquier aplicación al display.

  1. Puede cambiar el nombre del ícono.

  2. Puede cambiar la aplicación mostrada. Haga clic para mostrar una pantalla donde pueda seleccionar el archivo .exe de la aplicación. Seleccione el archivo .exe de la aplicación que desea mostrar.

  3. Haga clic en este símbolo para borrar el ícono.

  4. Agregue la aplicación mostrada. Haga clic para mostrar una pantalla donde pueda seleccionar el archivo .exe de la aplicación. Seleccione el archivo .exe de la aplicación que desea mostrar.

  5. Devuelve el ícono a la configuración predeterminada de fábrica.

  6. Este botón termina el modo de edición.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.