EIO0000004350_00

Sujeción de la abrazadera del USB Tipo B

Cuando use un dispositivo USB, coloque una abrazadera del cable USB al interfaz de USB para evitar que se desconecte el cable USB.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
  • Verifique que la alimentación y el cableado de entrada y salida (E/S) cumplan con los métodos de cableado para la Clase I, División 2.
  • No utilice este producto en entornos peligrosos o en lugares distintos a la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D.
  • Si sustituye cualquiera de los componentes, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2.
  • No desconecte el equipo mientras el circuito está activo o a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.
  • Corte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.
  • Asegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sobrecarguen los puertos. Tenga en cuenta la vibración en el entorno cuando tome esta determinación.
  • Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
  • Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.
  • Utilice solamente configuraciones de USB no inflamables.
  • Confirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Fije el soporte a la parte posterior de este producto y sujételo con dos tornillos.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
  2. Oriente el cable USB como se muestra en la imagen e introdúzcalo en la interfaz USB.
  3. Gire la brida, tal y como se muestra, y sujete el cable USB al soporte, de manera que el cable USB pueda pasar por el centro del lazo de la brida.
    NOTA: Puede sustituir la brida con una disponible comercialmente con un ancho de 4,8 mm (0,19 in) y un espesor de 1,3 mm (0,05 in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?