EIO0000004350_00

Especificaciones estructurales

HMIFP600TMD

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: resistencia de puesta a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto y no está usando el puerto USB del panel frontal.

Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad)

HMIFP6600TM

315 x 241 x 67,5 mm (12,4 x 9,49 x 2,66 in)

HMIFP6700TM

397 x 296 x 67,5 mm (15,63 x 11,65 x 2,66 in)

Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3

HMIFP6600TM

301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)

HMIFP6700TM

383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)

Peso

HMIFP6600TM

3,6 kg (8,0 lb) o menos

HMIFP6700TM

4,9 kg (10,8 lb) o menos

*1 La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se muestran en las especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado de este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales. Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.

Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.

*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).

*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las Dimensiones del corte del panel, la pared de instalación se puede deformar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.

HMIFP600WCD

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: resistencia de puesta a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto).

Método de refrigeración

Circulación natural del aire

Estructura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado en un recinto.

Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad)

HMIFP6500WC

268,5 x 198,5 x 67,5 mm (10,57 x 7,81 x 2,66 in)

HMIFP6600WC

308,5 x 230,5 x 67,5 mm (12,15 x 9,07 x 2,66 in)

HMIFP6700WC

408 x 264 x 67,5 mm (16,06 x 10,39 x 2,66 in)

HMIFP6800WC

463,6 x 293,6 x 69,5 mm (18,25 x 11,56 x 2,74 in)

HMIFP6900WC

532,6 x 330,6 x 69,5 mm (20,97 x 13,02 x 2,74 in) 

Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3

HMIFP6500WC

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)

HMIFP6600WC

295 x 217 mm (16,14 x 8,54 in)

HMIFP6700WC

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

HMIFP6800WC

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

HMIFP6900WC

518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in)

Peso

HMIFP6500WC

3,2 kg (7,1 lb) o menos

HMIFP6600WC

3,9 kg (8,6 lb) o menos

HMIFP6700WC

5,3 kg (11,9 lb) o menos

HMIFP6800WC

6,3 kg (13,9 lb) o menos

HMIFP6900WC

8,0 kg (17,7 lb) o menos

*1 La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se muestran en las especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado de este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales. Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.

Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.

*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).

*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las Dimensiones del corte del panel, la pared de instalación se puede deformar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.

AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Asegúrese de que este producto no se encuentre en contacto permanente o directo con aceites.
  • No presione la pantalla de este producto con fuerza excesiva o con un objeto duro, ya que podría dañar la pantalla.
  • Tampoco presione el panel táctil con un objeto punzante (p. ej. la punta de un portaminas o un destornillador), ya que puede dañar el panel táctil.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
No exponga el dispositivo a la luz directa del sol.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES
  • Almacene este producto en áreas donde la temperatura se encuentre dentro de las especificaciones del panel.
  • No limite ni bloquee las ranuras de ventilación del producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA
  • Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
  • Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.