EIO0000004350_00

Números de referencia

Lista de números de referencia

Series Nombre del modelo Número de referencia
Harmony FP6 HMIFP6600TMD HMIFP6600TMD
HMIFP6700TMD HMIFP6700TMD
HMIFP6500WCD HMIFP6500WCD
HMIFP6600WCD HMIFP6600WCD
HMIFP6700WCD HMIFP6700WCD
HMIFP6800WCD HMIFP6800WCD
HMIFP6900WCD HMIFP6900WCD
NOTA: Todos los número de referencia pueden ser seguidos por cualquier letra o número.

Configuración del número de referencia

A continuación se describe la configuración de los números de modelo.

Posición de la cifra
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H M I (modelo) (series) (tamaño del display) (tipo)
  FP 6 5: 10"
6: 12"
7: 15"
8: 19"
9: 22"
00: Estándar
10 11 12
(LCD) (panel táctil) (fuente de alimentación)
T: 4:3 TFT
W: Ancho TFT
M: Multitáctil analógico
C: Multitáctil capacitivo
D: CC
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.