DOCA0284ZH-03

故障排除:通过有线通讯网络执行的控制操作

定义

控制操作包括用于通过有线通讯网络使设备分闸和合闸的命令。

有关通过有线通讯网络执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

设备无法通过藉由 IFEEIFEIFM 接口连接的远程控制器进行控制

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

设备控制模式设置为 ManualAuto Local

将控制模式切换为 Auto Remote

 

远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。

IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。

 
 

额外的检查

如果上述故障排除操作无效,请参阅机械控制操作电气控制操作中的故障排除信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?