DOCA0284ZH-04

测试

概述

本节讲述在对 MasterPacT MTZ 断路器进行调试时要执行的测试:

  • 功能检查

  • 检查 MCH 储能马达(如有)

  • 检查 BCIM 模块(如有)

  • 检查电气连续性

  • 检查高压绝缘

  • 检查 MicroLogic Active 内部电池

  • 检查 MicroLogic Active Ready LED 状态

  • MicroLogic Active 显示屏上测试脱扣机构

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试

根据 MasterPacT MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试,并将结果记录在测试表中。若不符合要求,必须记录结果,且不得允许 MasterPacT MTZ 断路器投入使用。

功能检查

根据以下步骤检查 MasterPacT MTZ 断路器的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

通过下拉弹簧储能手柄的方式使机构储能。

2

使断路器合闸。在为此应用设计的各种不同操作方式下,检查断路器合闸。

3

将断路器分闸。在为此应用设计的各种不同操作方式下,检查断路器分闸。

如果断路器未合闸或分闸,请参阅故障排除

检查 MCH 储能马达(如有)

根据以下步骤检查 MCH 储能马达的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

移除 MCH 储能马达电源。

2

执行分闸/合闸/分闸循环,使机构释能。

3

在断路器处于分闸位置且机构已释能的情况下,检查端子 B1 与 B2 之间的电气连续性,以及端子 B1 与 B3 之间的电气非连续性。

4

手动使机构储能。

5

重新连接 MCH 储能马达电源。断路器合闸,机构自动储能。

6

检查端子 B1 与 B3 之间的电气连续性。

7

多次操作断路器,检查弹簧机构在每次合闸操作之后是否自动重新储能。

检查 BCIM 模块(如有)

BCIM 模块执行的检查取决于所使用的配置。

BCIM 模块存在且 BCIM IO 模式设置为 ERMS 时,请执行此操作。在测试表上记录结果。

步骤

操作

1

确保 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块已通电。

2

将用于 ERMS 启用的 BCIM IO 通道连接到外部选择开关。

3

MicroLogic Active 显示屏上的配置 > BCIM 处,选择 ERMS IO 模式。

4

转动外部选择开关,以启用 ERMS 功能。请确认:

  • ERMS LED 亮蓝灯。

  • LSIG 主屏幕为蓝色

  • ERMS 启动状态显示在用于显示 ERMS 功能状态的 BCIM IO 通道上。

5

转动外部选择开关,以禁用 ERMS 功能,然后确认 MicroLogic Active 控制单元回到其原始状态。

BCIM 模块存在且 BCIM IO 模式设置为 Open/Close 时,请执行此操作。在测试表上记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

确保 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块已通电。

3

BCIM IO 通道连接到外部按钮:

  • BCIM IO 通道 1 用于分闸操作。

  • BCIM IO 通道 2 用于合闸操作。

4

MicroLogic Active 显示屏上的配置 > BCIM 处,选择 Open/Close IO 模式。

5

按下连接至 BCIM IO 通道 1 的外部按钮,以使断路器分闸。

6

检查断路器是否分闸。

7

按下连接至 BCIM IO 通道 2 的外部按钮,以使断路器合闸。

8

确认断路器已合闸。

检查电气连续性

利用万用表或连续性检测仪,根据以下步骤检查电气连续性,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

检查上下两个电源端子之间每个相的电气连续性:

  • 对于固定式断路器:电源端子上

  • 对于抽出式断路器:检查抽架电源端子,断路器处于连接位置

检查高压绝缘

利用介电测试(高电位和绝缘电阻测试)来检查相间绝缘以及每个相与地面之间的绝缘。用于开展这些测试的设备产生高电位电压(数千伏特),以检查介电或绝缘完整性。

在执行任何高压绝缘测试之前,请拔下 MicroLogic Active 控制单元正面 USB-C 端口上的所有电缆。

根据以下步骤检查绝缘电阻,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口上拔下所有电缆。

2

使 MasterPacT MTZ 断路器合闸。

3

在其中一个相与已接地的另外两个相之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。针对每个相重复该操作。

4

按下分闸按钮 MasterPacT MTZ,使断路器分闸。

5

在其中一个相与地面之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,而其他所有相则接地。针对每个相重复该操作。

6

确认每次测得的绝缘电阻都高于 5 MΩ。如果未获得此结果,请联系 Schneider Electric 服务代表

检查 MicroLogic Active 内部电池

按照以下步骤检查 MicroLogic Active 内部电池的功能。

步骤

操作

1

按住少于 3 秒的时间,以测试内部电池。

2

检查脱扣原因 LED 是否熄灭一秒然后再亮起。

如果脱扣原因 LED:

  • 相继闪烁:电池将达到其寿命终点。更换电池。

    有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR4244002MicroLogic Active - 备用电池 - 说明书

  • 未亮:检查电池条是否已移除。如已移除,则更换电池。

    如未移除电池条,则按照断路器说明书中所述,将其移除。请参阅相关文档

检查 MicroLogic Active Ready LED 状态

根据以下步骤检查 MicroLogic Active 控制单元的功能,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

通过例如将 PC 或 Mobile Power Pack 连接到位于正面的 USB-C 端口,来为 MicroLogic Active 控制单元供电。

2

检查 MicroLogic Active Ready LED 是否为绿灯闪烁。

Ready LED 绿灯闪烁表示:

  • 传感器已正确接线。

  • 脱扣机构工作正确。

  • MicroLogic Active 控制单元工作正确。

3

如果 Ready LED 不是绿灯闪烁,请参阅关键情况

MicroLogic Active 显示屏上测试脱扣机构

根据以下步骤测试断路器的脱扣机构,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

MicroLogic Active 显示屏上,选择维护 > 保护测试

3

输入 PIN 码。

4

确定,确认您要启动保护测试并使断路器脱扣。

5

  • 对于 MicroLogic Active 2.0 and 5.0 控制单元,确认 I 脱扣原因 LED 为红灯闪烁。

  • 对于 MicroLogic Active 6.0 控制单元,确认 G 脱扣原因 LED 为红灯闪烁。

6

  • 对于 MicroLogic Active 2.0 and 5.0 控制单元,确认弹出了 Ii 测试脱扣消息。

  • 对于 MicroLogic Active 6.0 控制单元,确认弹出了 Ig 测试脱扣消息。

7

检查断路器是否分闸。

8

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

9

检查 SDE 触点是否已切换。

10

确定,关闭弹出式脱扣消息。

11

按住超过 3 秒,复位脱扣原因 LED。

12

通过将弹簧储能手柄下拉六次,来手动使机构储能。

当感受不到来自弹簧储能手柄的阻力时,机构即储能完成。

13

如果断路器配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。

14

按下合闸按钮。断路器不得合闸。

15

测试结束后,按下蓝色复位按钮,复位断路器。

16

按下合闸按钮。断路器合闸。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试

根据以下步骤运行自动脱扣曲线测试,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

如果断路器配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。

3

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。

4

EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。

5

选择自动脱扣测试部分。

6

选择预先配置的测试点

7

选择要测试的过流保护。

8

单击运行测试

9

确认断路器脱扣。

10

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

11

检查相关脱扣原因 LED 是否闪烁红光。

12

检查 SDE 触点是否已切换。

13

测试结束后,复位断路器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?