DOCA0284ZH-04

将抽出式断路器安装在抽架中

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

抽出式断路器搬运条件

在连接或断开抽出式断路器时,需要插入摇进摇出手柄。若已利用钥匙锁、挂锁或开门锁将抽架锁定到位,则无法插入摇进摇出手柄。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 使用摇进摇出手柄将设备摇进摇出抽架。
  • 请勿使用电动工具来摇进摇出。
  • 位置释放按钮弹出后,请勿转动手柄。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

可选的失配保护

失配保护允许抽出式断路器仅安装在特性与之兼容的抽架中。

安装断路器

危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
  • 安装设备前,确保设备与抽架匹配。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

如果抽架尚未安装在配电盘或配电板中,则将抽架牢牢固定在托盘上。

2

从储存仓中取出摇进摇出手柄。

3

确认抽架指示器处于退出位置:

若抽架指示器不在退出位置,则执行退出抽出式断路器中所述的步骤。

4

拉出抽出握把,直到延伸导轨完全延伸。

5

利用合适的起吊设备,将断路器安装在延伸导轨上。

确认断路器两侧的四个轮子位于导轨上。

6

去掉起吊设备。

7

确认断路器处于分闸位置。

8

用两只手将断路器最大程度地推入到抽架中。注意不要推动控制单元。导轨保持延伸状态。

9

断路器完全插入抽架中后,提起导轨,并将导轨推入到最大位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?