拆除抽出式断路器
断路器拆除
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
在断路器处于退出位置的情况下,按下合闸按钮,从而使合闸弹簧释能。 如果合闸弹簧储能,则断路器合闸。 |
|
|
2 |
按下分闸按钮,使断路器分闸。 |
|
|
3 |
拉动抽出握把,将导轨拉出到最大位置。抽出式断路器的运动件停留在抽架中的退出位置。 |
|
|
4 |
沿导轨拉动抽出式断路器的运动件,将其拉出到最大位置。 结果:断路器支撑在导轨上,完全离开抽架,即可用于起吊。 |
|
起吊断路器
断路器重量
下表显示了不同可用断路器的重量。
|
极数 |
断路器 |
MTZ1 |
|---|---|---|
|
3P |
运动件(抽出式) |
14 kg |
|
抽架 |
16 kg |
|
|
固定式断路器 |
14 kg |
|
|
4P |
运动件(抽出式) |
18 kg |
|
抽架 |
21 kg |
|
|
固定式断路器 |
18 kg |
危险