失配保护
描述
失配保护允许 MasterPacT MTZ1 断路器仅安装在特性与之兼容的抽架中。
失配保护提供 35 种不同的组合供用户选择,以便能够以匹配的组合将断路器安装在抽架中。
附件
失配保护的使用是可选的。每个断路器需要一个失配保护附件。
有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上提供的说明书:NVE35465。
失配保护的引脚位置
抽架上选择的引脚组合必须与断路器上选择的引脚组合一致(参见下表)。例如,抽架上的组合 12 与断路器上的组合 CDE 一致。
抽架上的引脚标注为 1, 2, 3, 4, 5。
断路器上的引脚标注为 A, B, C, D, E。
建议的引脚组合
以下为建议的引脚组合:
|
抽架上的引脚 |
断路器上的引脚 |
抽架上的引脚 |
断路器上的引脚 |
|---|---|---|---|
|
45 |
ABC |
15 |
BCD |
|
35 |
ABD |
14 |
BCE |
|
34 |
ABE |
145 |
BC |
|
345 |
AB |
13 |
BDE |
|
25 |
ACD |
135 |
BD |
|
24 |
ACE |
134 |
BE |
|
245 |
AC |
12 |
CDE |
|
23 |
ADE |
125 |
CD |
|
235 |
AD |
124 |
CE |
|
234 |
AE |
123 |
DE |