DOCA0284ZH-04

故障排除:机械控制操作

定义

机械控制操作是指使用分闸或合闸按钮执行的操作。

无法使用机械合闸按钮使断路器合闸

问题状况

可能原因

解决方案

蓝色故障脱扣复位按钮已弹出。

蓝色故障脱扣复位按钮未复位。

  • 清除故障。

  • 按下蓝色故障脱扣复位按钮。

断路器被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。

解锁断路器。

断路器被机械地联锁在机械联锁系统中。

  • 检查转换系统中另一个断路器的位置。

  • 改变这一情形,释放联锁装置。

合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已释能。

.

储能机构未储能。

  • 对该机构手动储能。

  • 如果断路器配备有 MCH 储能马达,则检查马达的受电情况。如果问题仍未解决,则更换 MCH 储能马达。

合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已储能但断路器未准备好合闸。

MX 分闸线圈永久地受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。

由于分闸指令,导致 MN 欠压线圈不受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。

由于电压源不足,导致 MN 欠压线圈不受电。

检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。

反复发生欠压脱扣。

测得的电压保持为 0 V。

将欠压行为参数(Vmin 行为)设置为断路器开闸时强行关闭。有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

抽出式断路器的抽架上的位置释放按钮被按入。

断路器未正确连接。

终止断路器的摇进动作(连接),确保其完全插入抽架,到达连接位置。确认位置释放按钮已弹出。

无法使用机械分闸按钮使断路器分闸

可能原因

解决方案

操作机构异常或触点熔合。

联系您的 Schneider Electric 服务代表

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?