DOCA0284ZH-04

抽出式断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

定义

抽出式断路器由运动件(也称为断路器)和固定件(或抽架)组成。

抽出式断路器运动件描述

下图为抽出式断路器的运动件的标准版本(无选配附件)。

A 搬运扶手

B 灭弧栅

C 产品识别标签,带制造日期

D 蓝色故障脱扣复位按钮

E 分闸按钮

F 合闸按钮

G 可拆卸触点模块罩

H 前盖

I 弹簧储能手柄

J VBP 按钮锁罩(选配)

K 铭牌

L 弹簧储能和准备合闸指示

M 主触点位置指示

N 读取(选配)CDM 机械操作计数器的窗口

O 控制单元

P 控制单元透明罩

抽出式断路器附件描述

下图示出了可供抽出式断路器的运动件使用的附件。

A VDC 失配保护

B 可拆卸触点模块

C 四个 OF 指示触点(标配)

D MCH 储能马达

E CDM 机械操作计数器

Z1, Z2 见下图

下图为可供抽出式断路器的运动件使用的附件的放大图。

F 标配的 SDE1 故障脱扣指示触点

G 选配的 SDE2 故障脱扣指示触点或 RES 电气远程复位装置

H 微动开关

I BCIM 模块

J MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈

K XF 合闸线圈

L MX1 分闸线圈

M PF 准备合闸触点

N VSPO OFF 位置锁,使用钥匙锁

O VCPO OFF 位置锁,使用挂锁

抽架描述

下图为抽架的标准版本(无选配附件)。

A 搬运扶手

B 用于标配件的端子块

C 端子块铭牌

D 用挂锁锁定抽架

E 运动件位置指示器

F 摇进摇出手柄插孔

G 位置释放按钮

H 摇进摇出手柄储存仓

I 摇进摇出手柄

J 抽出握把

K 延伸导轨

L 顶部安全挡板

M 底部安全挡板

抽架附件描述

下图示出了可供抽架使用的附件。

A VDC 失配保护

B 抽出式设备位置触点

C 用于选配件的端子块

D ULP 线缆

E EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

F VSPD 抽架锁,使用钥匙锁

G VPOC 开门进退联锁装置

H 断路器二次接线端子盖板

I VPEC 门联锁装置

抽架端子块描述

端子块作为抽架上的标配提供

选配端子块(抽架上)

注: COM 和 UC3 端子块可能有两种标记。
 

旧标记

新标记

 

抽架端子块分配

危险
电压超过 480 VAC 时有触电危险
如果连接到端子的电压高于 480 Vac,则禁止将相邻端子连接到 24 Vdc SELV(安全特低电压)电源,以便达到绝缘距离要求。例如,若将 690 Vac 电源连接到 UC4 端子块,则不得将 24 Vdc SELV 电源连接到 SDE2 端子块。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下表介绍用于抽出式断路器的端子块的分配和可用性:

  • 即便断路器中未安装相关附件,抽架也随附有标配端子块。

  • 只有在断路器中安装了相关选配附件时,抽架才随附有选配端子块。

端子块

标记

描述

可用性

A

CE2-CE3

2 个 CE 连接位置触点

选配

B

COM

不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • MicroLogic Active 控制单元的外部电源使用的端子块

标准

BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 端子块,用于使用断路器 ULP 线将 BCIM 模块连接到 ULP 模块

  • ULP 端口模块,用于使用 ULP 线将 BCIM 模块连接到 ULP 模块

选配

UC1

区域选择联锁 (ZSI)

标准

UC2

中性线外部互感器

标准

SDE2/RES

SDE2 附加故障脱扣指示触点或 RES 电气远程复位装置

选配

M2C/UC4/ESM

不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 外部相电压

BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 外部相电压

  • 或 2 个 BCIM IO 通道

选配

UC3

不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 外部中心线电压

BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • MicroLogic Active 控制单元的外部中性线电压和外部电源

3P 断路器的标配件

4P 断路器的选配件

SDE1

SDE1 故障脱扣指示触点

标准

MN/MX2

MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈

标准

MX1

MX1 分闸线圈

标准

XF

XF 合闸线圈

标准

PF

PF 准备合闸触点

标准

MCH

MCH 储能马达

标准

OF1-OF4

4 个 OF 指示触点

标准

C(无 EIFE 接口)

CD1-CD2

2 个 CD 退出位置触点

选配

CE1

1 个 CE 连接位置触点

CT1

1 个 CT 测试位置触点

C(带 EIFE 接口)

EIFE

EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

选配

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?