查找关键情况中的脱扣或报警的原因
定义
在操作断路器时,用户可能面临两种关键情况:
-
断路器自动脱扣,从而中断供电。
-
断路器未脱扣,但 MicroLogic Active 控制单元检测到报警:
-
对于高严重性报警,状态栏为红色,指示急需采取纠正措施。
-
对于中等严重性报警,状态栏为橙色,指示需要计划开展纠正措施。
-
脱扣或报警的通知
脱扣或报警事件的通知方式为:
-
在 MicroLogic Active 控制单元 HMI 上,通过脱扣原因 LED 或状态栏来指示。在控制单元受电的情况下,屏幕上显示红色或橙色弹出消息。
-
通过 SDE 故障脱扣指示触点来指示
取决于所安装的选件,脱扣或报警事件的通知方式还可以有:
-
通过附加的 SDE2 故障脱扣指示触点来指示
-
通过 BCIM IO 通道来指示
-
通过经 IFE 或 EIFE Ethernet 接口发送的电子邮件来通知
-
在连接到通讯网络的远程控制器上(通过用户自定义的应用程序)通知
-
在 FDM121 显示器上
活动的报警也可以通过以下方式查阅:
-
在带有 EcoStruxure Power Device 应用 且通过 USB OTG 接口连接到 MicroLogic Active 控制单元的智能手机上:
-
在通过 USB 接口连接到 MicroLogic Active 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件上。
-
在 Panel Server 网页上以及在通过 Zigbee 无线通讯(仅 MicroLogic Active AP/EP 控制单元)连接到 Panel Server 的远程控制器上。
-
在 EIFE 或 IFE 网页上。
利用 MicroLogic Active 控制单元识别脱扣或报警的原因
在关键情况下,可以利用以下其中一种方法来本地识别脱扣或报警的原因:
-
断路器上的蓝色故障脱扣复位按钮。当蓝色故障脱扣复位按钮弹出时,说明发生了脱扣。
-
MicroLogic Active 控制单元上的指示灯:
-
安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机,能够通过以下方式获取脱扣原因、脱扣或报警上下文以及断路器 ID:
-
通过 NFC
-
通过 USB OTG 连接
-
脱扣后诊断数据的可用性
MicroLogic Active 控制单元受电后,诊断数据可用。
如果 MicroLogic Active 控制单元电源中断,请使用移动电源来启用诊断数据访问。将移动电源连接到 MicroLogic Active 控制单元 USB-C 端口。
当 MicroLogic Active 控制单元采用外部供电时,诊断数据的可用性取决于 MicroLogic Active 状态:
-
如果 MicroLogic Active 控制单元运行正常,则所有诊断数据都可用。
-
如果 MicroLogic Active 控制单元无法工作,则没有数据直接可用。但可以使用 EcoStruxure Power Device 应用 中的 NFC 功能提取一些数据。
脱扣原因 LED 由 MicroLogic Active 内置电池供电,在控制单元没有其他电源来源的情况下,会持续亮起
2 小时。如要在 2 小时后再次打开脱扣原因
LED,则按下 。
脱扣和报警显示屏幕示例
利用显示屏和 LED 查找脱扣原因
利用显示屏和 LED 查找报警原因
断路器未脱扣,但 MicroLogic Active 状态栏已亮起。
L 脱扣原因 LED 可能为红色。