DOCA0284ZH-04

断路器联锁操作

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

关于联锁操作

联锁操作是由增设到 MasterPacT MTZ1 断路器或抽架的联锁附件自动执行的锁定操作。

MasterPacT MTZ1 断路器和抽架提供了多种可选的联锁附件。有关可用联锁装置的完整列表,请参阅本指南开头相关文档中的 LVPED225010EN MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?