DOCA0284ZH-04

断路器锁定操作

关于锁定操作

@experts: Content shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

锁定操作由用户手动执行。为 MasterPacT MTZ1 断路器和抽架提供了多种可选的锁定附件。有关可用锁具的完整列表,请参阅本指南开头相关文档中的 LVPED225010EN MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?