DOCA0284ZH-04

Go2SE 登录页

@TW: topic shared between DOCA0265, DOCA0284 and DOCA0285

简介

在智能手机运行 QR 码读码器且连接到互联网的情况下,扫描 MasterPacT MTZ 断路器正面的 QR 码时,会显示 Go2SE 登录页。

登录页显示:

  • 有关 MicroLogic Active 控制单元的信息,包括可追溯性信息。

  • MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 Zigbee ID 和安装代码。

  • 菜单列表。

登录页描述

可以通过 AndroidiOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。

登陆页面显示:

  • 产品图片

  • 产品注册链接

  • 概述

    • 序列号

    • 型号

    • 描述

  • 资源中心

    • 获取所有文档

      • 说明书

      • 用户指南

      • 资料/手册

      • 合规声明

    • 访问按用途分类的文档:

      • 安装

      • 操作

      • 维护

      • 监控

      • 网络安全

    • 环境数据

    • 备件

  • 支持

序列号

序列号通过对 MicroLogic Active 控制单元的生产日期和地点进行编码提供可追溯性。

Zigbee ID 和安装代码

TBC@Osman

单击更多详情以获取 Zigbee ID 和安装代码。如果使用选择性发现,则使用 Zigbee ID 来发现带 Panel Server 的 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

Zigbee ID(IEEE 地址)是 16 位的十六进制数,例如 8C6FB9FFFEF7A574

安装代码是 36 位的十六进制数,例如 1F4A547964BC254A1F4A547964BC254ABC12

mySchneider 应用程序

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?