DOCA0284ZH-04

固定式断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

固定式断路器描述

下图为固定式断路器的标准版本(无选配附件)。

A 安装侧板

B 搬运扶手

C 灭弧栅

D 产品识别标签,带制造日期

E 蓝色故障脱扣复位按钮

F 分闸按钮

G 合闸按钮

H 用于标配件的端子块

I 前盖

J 弹簧储能手柄

K VBP 按钮锁罩(选配)

L 铭牌

M 弹簧储能和准备合闸指示

N 主触点位置指示

O 读取(选配)CDM 机械操作计数器的窗口

P 控制单元

Q 控制单元透明罩

固定式断路器附件描述

下图示出了可供固定式断路器使用的附件。

A ULP 端口模块

B 用于选配件的端子块

C 四个 OF 指示触点(标配)

D MCH 储能马达

E CDM 机械操作计数器

Z1, Z2 见下图

下图放大了固定式断路器的附件:

F 标配的 SDE1 故障脱扣指示触点

G 选配的 SDE2 故障脱扣指示触点或 RES 电气远程复位装置

H 微动开关

I BCIM 模块

J MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈

K XF 合闸线圈

L MX1 分闸线圈

M PF 准备合闸触点

N VSPO OFF 位置锁,使用钥匙锁

O VCPO OFF 位置锁,使用挂锁

固定式断路器端子块描述

端子块作为断路器上的标配提供

选配附件用端子块(断路器上)

注: COM 和 UC3 端子块可能有两种标记。
 

旧标记

新标记

 

端子块分配

危险
电压超过 480 VAC 时有触电危险
如果连接到端子的电压高于 480 Vac,则禁止将相邻端子连接到 24 Vdc SELV(安全特低电压)电源,以便达到绝缘距离要求。例如,若将 690 Vac 电源连接到 UC4 端子块,则不得将 24 Vdc SELV 电源连接到 SDE2 端子块。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下表介绍用于固定式断路器的端子块的分配和可用性:

  • 断路器随附有标配端子块和配套附件。

  • 只有在断路器中安装了相关选配附件时,断路器才随附有选配端子块。

标记

描述

可用性

COM

不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • MicroLogic Active 控制单元的外部电源使用的端子块

标准

BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 端子块,用于使用断路器 ULP 线将 BCIM 模块连接到 ULP 模块

  • ULP 端口模块,用于使用 ULP 线将 BCIM 模块连接到 ULP 模块

选配

UC1

区域选择联锁 (ZSI)

标准

UC2

中性线外部互感器

标准

SDE2/RES

SDE2 附加故障脱扣指示触点或 RES 电气远程复位装置

选配

M2C/UC4/ESM

不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 外部相电压

BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 外部相电压

  • 或 2 个 BCIM IO 通道

选配

UC3

不带 BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • 外部中心线电压

BCIM 模块的 MicroLogic Active

  • MicroLogic Active 控制单元的外部中性线电压和外部电源

3P 断路器的标配件

4P 断路器的选配件

SDE1

SDE1 故障脱扣指示触点

标准

MN/MX2

MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈

选配

MX1

MX1 分闸线圈

选配

XF

XF 合闸线圈

选配

PF

PF 准备合闸触点

选配

MCH

MCH 储能马达

选配

OF1-OF4

4 个 OF 指示触点

标准

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?