Zigbee 无线通讯调试
使用 Panel Server 发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元
使用 Panel Server 发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的前提条件是:
-
控制单元必须为 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。
-
Panel Server 必须打开。
-
MicroLogic Active AP/EP 控制单元和 Panel Server 必须相距较近。
建议在阻隔了强大的无线电发射器的地方,如管理室,调试 Zigbee 无线设备。有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0122•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT - 网络安全指南。
按照以下步骤使用 Panel Server 来发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
打开 Panel Server。 |
|
2 |
按照本指南开头相关文档的 EcoStruxure Panel Server - 用户指南 中所述那样,执行发现操作。 |
|
3 |
根据系统提示,将 MicroLogic Active AP/EP 将控制单元连接到 Zigbee 网络。 为此,请在 MicroLogic Active 显示屏上,从树形导航菜单的配置 > 通讯 > IEEE 802.15.4 > 状态中,选择连接。 |
|
4 |
在发现操作结束时,带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器会显示在 Panel Server 网页的已发现设备列表中。 |
Zigbee 无线通讯发现视频
如要访问通过 Panel Server 发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的演示视频,请单击此处,扫描二维码,或将链接复制粘贴到您的 Web 浏览器:
Zigbee 无线通讯测试
在发现了带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器后,可以检查 Zigbee 无线通讯和微动开关安装。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
从 Panel Server 网页上选择监视和控制菜单。 |
|
2 |
从已发现设备列表中,选择要测试的带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器。 |
|
3 |
检查断路器状态。 |
|
4 |
如果 Panel Server 网页上显示的断路器状态(已分闸或已合闸)与断路器的实际状态不一致,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |