启用/禁用 ERMS 功能
简介
ERMS 功能用于降低保护设置,以便断路器能够在发生电气故障时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短电气故障与断路器脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。
当 ERMS 功能已启用时,ERMS 保护设置取代标准保护设置。
可用性
ERMS 功能适用于 IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元。
工作原理
可通过 ERMS 按钮或连接到 BCIM 模块的外部选择开关,来启用或禁用 ERMS 功能。
有关 ERMS 功能的详细信息,以及如何启用和禁用 ERMS 功能,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。
启用 ERMS 功能
危险 |
|---|
|
ERMS 状态错误的风险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
根据断路器配置及其附件,可以有多种方式启用 ERMS:
|
类型 |
附件 |
操作 |
|---|---|---|
|
通过 MicroLogic Active 控制单元上的 ERMS 按钮 |
– |
按下 ERMS 按钮以启用 ERMS 功能。 |
|
通过连接到 BCIM 模块的外部选择开关 |
|
将外部选择开关转到启用位置。BCIM 模块必须配置为 ERMS 模式。 |
禁用 ERMS 功能
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
ERMS 功能的禁用方式取决于其启用方式:
|
类型 |
附件 |
操作 |
|---|---|---|
|
通过 MicroLogic Active 控制单元上的 ERMS 按钮 |
– |
按下 ERMS 按钮以禁用 ERMS 功能。 |
|
通过连接到 BCIM 模块的外部选择开关 |
|
将外部选择开关转到禁用位置。 |
危险