使断路器合闸
合闸条件
要使断路器合闸,必须满足以下条件:
-
断路器分闸 ()。
-
合闸弹簧已储能。
-
断路器准备好合闸,并且显示出来。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
发生电气故障时,不要对断路器执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
使断路器合闸
下表显示了在不同可用的控制模式下使断路器合闸的不同方式。
在全部控制模式下,断路器的合闸方式如下:
|
合闸类型 |
附件 |
合闸操作 |
|
|---|---|---|---|
|
机械 |
– |
按下断路器正面的合闸按钮。 在满足合闸条件的情况下,才能执行此合闸操作。 |
|
|
外部按钮 |
|
按下通过客户端子块连接到 XF 合闸线圈的外部按钮。 |
|
此外,当配置了 Auto Local 或 Auto Remote control mode 时,还能够以如下方式使断路器合闸。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
|
合闸类型 |
控制模式 |
附件 |
合闸操作 |
|---|---|---|---|
|
通过 BCIM 模块 |
Auto Local |
|
按下外部按钮,该按钮通过 BCIM IO 通道连接到 XF 通信合闸线圈。 只有在以下情况下,才允许执行此分闸操作。
|
|
通过 FDM121 显示器 |
Auto Local |
|
从 FDM121 显示器发送断路器合闸命令,该显示器通过 ULP 系统本地连接到断路器。 只有在配置了 Auto Local control mode 时,才允许执行此分闸操作。 |
|
通过 Modbus 通讯 |
Auto Remote |
|
通过 Modbus 通讯网络向断路器发送合闸命令。 只有在配置了 Auto Remote control mode 时,才允许执行此合闸操作。 请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南。 |
|
通过 IFE/EIFE 网页 |
Auto Remote |
|
通过 IFE/EIFE 控制网页向断路器发送合闸命令。 只有在配置了 Auto Remote control mode 时,才允许执行此合闸操作。 请参阅本指南开头相关文档中提及的相关文档:
|
如果设备未分闸,请参阅 MasterPacT MTZ 故障检修。
危险