DOCA0284ZH-04

故障排除:通过 IFE/EIFE 网页执行的控制操作

定义

控制操作包括用于通过 IFEEIFE 网页使设备分闸和合闸的命令。

有关通过 IFEEIFE 网页执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的以下指南:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

无法通过 IFEEIFE 网页控制设备

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

网页上不显示合闸分闸按钮。

IFE 接口中未启用应用程序控制。

IFE 接口正面的测试按钮按住 10–15 秒,启用应用程序控制。

 

网页上的消息:

断路器操作失败:执行器处于手动模式。不允许使用远程断路器命令

设备控制模式设置为 Manual

将控制模式切换为 Auto Remote

网页上的消息:

断路器操作失败:操作模式为“本地”(不允许通过远程控制进行操作)

设备控制模式设置为 Auto Local

将控制模式切换为 Auto Remote

网页上的消息:

合闸失败

注: 如果分闸操作失败,不会显示消息。

远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。

IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。

 

额外的检查

如果上述故障排除操作无效,请参阅机械控制操作电气控制操作中的故障排除信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?