故障排除:通过有线通讯网络执行的控制操作
定义
控制操作包括用于通过有线通讯网络使设备分闸和合闸的命令。
有关通过有线通讯网络执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0384•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南:
设备无法通过藉由 IFE、EIFE 或 IFM 接口连接的远程控制器进行控制
|
问题描述 |
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|---|
|
设备无法分闸或合闸。 |
– |
设备控制模式设置为 Manual 或 Auto Local。 |
将控制模式切换为 Auto Remote。 |
|
– |
远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。 |
将 IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。 |
|