检查和 MicroLogic Active 设置
目检
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
记录设备识别信息,包括变电站名称、配电盘名称、MasterPacT MTZ 断路器型号、MicroLogic Active 型号和序列号、MicroLogic Active 型号、以及保护设置。 |
|
2 |
确认断路器未受损、安装正确、且牢牢固定在配电盘中。 |
|
3 |
检查端子块处 3 个相之间的间隙。 |
|
4 |
确认断路器外壳背面无残留碎屑。 |
|
5 |
确认断路器的接地端子与正确的接地电缆牢固连接。 |
|
6 |
确认所有外表面均未受损。 |
|
7 |
如果可以,纠正所有不合格的地方。必须向资产管理部门告知设备的所有不合格之处。 |
连接线和二次接线的状况
检查配电盘中的断路器安装情况以及所有连接的紧密度(主接线和二次接线)。
确认所有二次接线和附件都正确安装:
-
二次电气接线
-
端子块
-
辅助电路的接线
检查固件兼容性
使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本,来确认 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的固件处于最新状态且彼此兼容。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。 |
|
2 |
建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件读取控制单元的参数。 |
|
3 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件上,使用总体系统固件状态/兼容性表来显示以下信息:
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。 |
|
4 |
请遵循实现系统兼容的建议措施。 |
MicroLogic Active 设置
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
利用连接到 MicroLogic Active 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件检查设置。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元正面的 USB-C 端口。 |
|
2 |
建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件读取控制单元的参数。 |
|
3 |
确认控制单元中读取的设置与应用要求相符。如有必要,利用 EcoStruxure Power Commission 软件改正设置。
|
|
4 |
检查日期和时间是否已设置。如果需要,可使用 MicroLogic Active HMI 对它们进行设置。 |
|
5 |
填写项目和断路器数据。 |
|
6 |
利用 EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,并根据需要保存或打印项目报告。 |
危险