DOCA0284ZH-04

锁定安全挡板

描述

挡板锁将安全挡板锁定在关闭位置,这样,MasterPacT MTZ1 抽出式断路器就无法连接到其抽架中。

顶部和底部的安全挡板可以分别锁定。

锁定安全挡板

将两个挂锁放在顶部和底部的挡板锁定导块上,锁定挡板。

有关详细信息,请参阅说明书:NVE35509

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?