DOCA0284ZH-03

在因电气故障而脱扣之后复位断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

复位步骤

危险
电击、爆炸或弧闪危险
发生电气故障时,不要对断路器执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下表显示了在因电气故障而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

操作

1

通过弹出式脱扣消息和脱扣原因 LED 识别脱扣原因。

2

确定,以:

  • 确认并关闭弹出式脱扣消息。

  • 打开脱扣上下文屏幕。

注:如果事件超时后仍未确认弹出式脱扣消息,则会再次显示弹出屏幕。

3

请参阅脱扣上下文屏幕,以了解:

  • 脱扣保护的名称和设置、脱扣的日期和时间。

  • 脱扣前的电流值。

4

确定以关闭脱扣上下文屏幕。

5

清除网络上的电气故障。

6

短路后,检查断路器和配电盘。

7

复位断路器

8

按住 3 秒,以:

  • 复位锁存的事件。

  • 熄灭脱扣原因 LED 并使 Status 栏变回绿色。

  • 回到 树形导航菜单

9

断路器准备好合闸后,将其重新合闸

注: 通过在步骤 2 中按 而不是按确定,可以绕过步骤 3、4 和 8。

明确脱扣原因

描述

显示屏

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

由于长延时过流保护导致的脱扣。

适用于 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:红灯闪烁。

由于短延时过流保护导致的脱扣。

适用于 MicroLogic Active 5.0 and 6.0

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

S 脱扣原因LED:红灯闪烁。

由于瞬时过流保护导致的脱扣。

适用于 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

I 脱扣原因 LED:红灯闪烁。

由于接地故障保护导致的脱扣。

适用于 MicroLogic Active 6.0

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

G 脱扣原因 LED:红灯闪烁。

由于其他自定义保护导致的脱扣。

适用于 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

O 脱扣原因 LED:红灯闪烁。

清除电气故障

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 必须由具备相应资质的电气人员安装和维修该设备。
  • 执行维护检查之前,请断开所有为设备供电的电源。在断电、测试、接地和标记之前,假定所有电路都带电。仔细考虑所有电源,包括电反馈和控制电源的可能性。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
电击、爆炸或弧闪危险
发生电气故障时,不要对断路器执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在检查保护装置下游的电气设备之前,必须隔离进电。

事实上,断路器的脱扣并不会修复下游电气设备的电气故障原因。

短路脱扣后检查断路器和配电盘

在因短时或瞬时保护而发生短路脱扣之后,必须检查断路器和配电盘的断路器外壳内是否存在烟垢或裂痕。

请参阅 DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南,并联系 Schneider Electric 服务代表

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?