DOCA0103ZH-07

辅助装置 NIII_Z_1:检查指示触点(OFPF)的操作

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 除非维护程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、底盘和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 打开此设备的电源之前,确认所有连接件都已紧固到正确的扭矩并且设备处于关断状态(OFF 位置)。
  • 打开此设备的电源之前,请将所有设备、门和盖安置到位。
  • 打开此设备的电源之前,请注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

过程定义

过程特性

描述

操作

检查指示触点 OFPF 的操作。

目标

确认已安装的触点的电气连续性以及触点稳健性。

频率

请参阅“最终用户中期维护计划的建议频率”.

特殊条件

必要的工具

  • 电阻表

  • LV847074SP 端子块

相关文档

  • MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ1 - OF ON/OFF 指示触点 - 说明书

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - OF ON/OFF 指示触点 - 说明书

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - PF 准备合闸触点 - 说明书

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 辅助端子 - 说明书

初步条件

设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。

设备安装类型

极位置

机构

抽架中的设备位置

固定式

分闸

释能

N/A

抽出式

分闸

释能

测试

OF 指示触点接线图

OF 指示触点的数量取决于设备类型:

  • MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备标配一组(四个)OF 指示触点。

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备可选配两组额外的(四个)OF 指示触点(OF11–OF14OF21–OF24)。

检查 OF 指示触点的操作

对设备的每个 OF 指示触点执行以下程序。

步骤

操作

纠正措施

1

确认设备处于分闸位置。

 

2

检查以下端子之间的电气连续性:

  • 41-42

  • 31-32

  • 21-22

  • 11-12

如果安装有额外的 OF 模块,请检查所有端子。

如果端子之间存在电气不连续性,则:

  • 对于固定式设备:更换 OF 触点(请参阅 MasterPacT MTZ - OF ON/OFF 指示触点 - 说明书)并再次执行上述程序。

  • 如果是抽出式设备,请确认 OF 触点工作正常,具体如下:

    1. 将设备置于退出位置。

    2.LV847074SP 端子块插入在设备上的适当位置。

    3. 直接在 LV847074SP 端子块上检查电气连续性:

    • 如果 OF 触点工作正常,则更换二次接线端子块(请参阅 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 辅助端子 - 说明书),并在设备处于测试位置的情况下,再次执行上述程序。

    • 如果 OF 触点工作不正常,则更换 OF 触点,并在设备处于测试位置的情况下,再次执行上述程序。

请参阅 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表

3

使设备合闸。

 

4

检查以下端子之间的电气连续性:

  • 41-44

  • 31-34

  • 21-24

  • 11-14

如果安装有额外的 OF 模块,请检查所有端子。

如果端子之间存在电气不连续性,请参阅上文有关电气连续性的纠正措施。

PF 准备合闸触点接线图

检查 PF 准备合闸触点的操作

步骤

操作

纠正措施

1

使设备合闸。

 

2

确认 PF 触点指示设备尚未准备好合闸:

  • 检查端子 251-254 之间的电气连续性。

  • 检查端子 251-252 之间的电气不连续性。

如果端子 251-254 之间存在电气不连续性,或者端子 251-252 之间存在电气连续性,则:

  • 对于固定式设备:更换 PF 触点(请参阅 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - PF 准备合闸触点 - 说明书)并再次执行上述程序。

  • 如果是抽出式设备,请确认 PF 触点工作正常,具体如下:

    1. 将设备置于退出位置。

    2.LV847074SP 端子块插入在设备上的适当位置。

    3. 直接在 LV847074SP 端子块上检查电气连续性和不连续性:

    • 如果 PF 触点工作正常,则更换二次接线端子块(请参阅 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 辅助端子 - 说明书),并在设备处于测试位置的情况下,再次执行上述程序。

    • 如果 PF 触点工作不正常,则更换 PF 触点,并在设备处于测试位置的情况下,再次执行上述程序。

请参阅 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 以了解备件。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表

3

使设备分闸。

 

4

对机构储能。

 

5

  • 确认设备未脱扣。

  • 确认设备未接收到来自 MN 欠压线圈的永久分闸指令。

  • 确认设备未接收到来自 MX 分闸线圈的永久分闸指令。

设备已准备好合闸。

  • 如果设备已脱扣,则推入蓝色故障脱扣复位按钮,使设备复位。

  • 如果设备配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。

  • 如果设备配备有 MX 分闸线圈,则移除 MX 的电源。

6

确认 PF 触点指示设备已准备好合闸:

  • 检查端子 251-252 之间的电气连续性。

  • 检查端子 251-254 之间的电气不连续性。

如果端子 251-252 之间存在电气不连续性,或者端子 251-254 之间存在电气连续性,请参阅上文有关电气连续性的纠正措施。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?