DOCA0103FR-07

Auxiliaires NIII_Z_1 : Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF)

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation OF et PF.

Objectif

Vérifier la continuité électrique et la robustesse des contacts installés.

Fréquence

Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

  • Ohmmètre

  • Bornier LV847074SP

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1 - Contacts de signalisation ouvert/fermé OF - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Contacts de signalisation ouvert/fermé OF - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Contact Prêt à fermer PF- Instruction de service

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Test

Schéma de câblage des contacts de signalisation OF

Le nombre de contacts de signalisation OF dépend du type d'appareil :

  • Un bloc de quatre contacts de signalisation OF est fourni en standard sur les appareils MasterPacT MTZ1 et MasterPacT MTZ2/MTZ3.

  • Deux blocs supplémentaires de quatre contacts de signalisation OF (OF11–OF14, OF21–OF24) sont disponible en option pour les appareils MasterPacT MTZ2/MTZ3.

Vérification du fonctionnement des contacts de signalisation OF

Exécuter la procédure suivante pour chaque contact de signalisation OF de l'appareil.

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier que l'appareil est en position Ouvert.

 

2

Vérifier la continuité électrique entre les bornes :

  • 41-42

  • 31-32

  • 21-22

  • 11-12

Si des blocs OF supplémentaires sont installés, vérifier toutes les bornes.

En cas de non-continuité électrique entre les bornes :

  • Pour un appareil fixe : remplacer le contact OF (voir MasterPacT MTZ - Contacts de signalisation ouvert/fermé OF - Instruction de service) et exécuter à nouveau la procédure.

  • Pour un appareil débrochable, vérifier que le contact OF fonctionne correctement en exécutant la procédure suivante :

    1. Mettre l'appareil en position extrait.

    2. Insérer un bornier LV847074SP dans l'emplacement approprié sur l'appareil.

    3. Vérifier la continuité électrique directement sur le bornier LV847074SP :

    • Si le contact OF fonctionne correctement, remplacer le bornier auxiliaire (voir MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service) et exécuter à nouveau la procédure avec l'appareil en position test.

    • Si le contact OF ne fonctionne pas correctement, remplacer le contact OF et exécuter à nouveau la procédure avec l'appareil en position test.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

3

Fermer l'appareil.

 

4

Vérifier la continuité électrique entre les bornes :

  • 41-44

  • 31-34

  • 21-24

  • 11-14

Si des blocs OF supplémentaires sont installés, vérifier toutes les bornes.

En cas de non-continuité électrique entre les bornes, appliquer l'action corrective ci-dessus concernant la continuité électrique.

Schéma de câblage du contact prêt-à-fermer PF

Vérification du fonctionnement d'un contact prêt-à-fermer PF

Etape

Action

Action corrective

1

Fermer l'appareil.

 

2

Vérifier que le contact PF indique que l'appareil n'est pas prêt à fermer :

  • Vérifier la continuité électrique entre les bornes 251 et 254.

  • Vérifier la discontinuité électrique entre les bornes 251 et 252.

En cas de non-continuité électrique entre les bornes 251 et 254 ou de continuité électrique entre les bornes 251 et 252 :

  • Pour un appareil fixe : remplacer le contact PF (voir MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Contact Prêt à fermer PF- Instruction de service) et exécuter à nouveau la procédure.

  • Pour un appareil débrochable, vérifier que le contact PF fonctionne correctement, de la manière suivante :

    1. Mettre l'appareil en position extrait.

    2. Insérer un bornier LV847074SP dans l'emplacement approprié sur l'appareil.

    3. Vérifier la continuité et la discontinuité électriques directement sur le bornier LV847074SP :

    • Si le contact PF fonctionne correctement, remplacer le bornier auxiliaire (voir MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service) et exécuter à nouveau la procédure avec l'appareil en position test.

    • Si le contact PF ne fonctionne pas correctement, remplacer le contact PF et exécuter à nouveau la procédure avec l'appareil en position test.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

3

Ouvrir l'appareil.

 

4

Armer le mécanisme.

 

5

  • Vérifier que l'appareil n'est pas déclenché.

  • Vérifier que l'appareil ne reçoit pas de commande d'ouverture permanente de la part d'un déclencheur à manque de tension MN.

  • Vérifier que l'appareil ne reçoit pas de commande d'ouverture permanente de la part d'un déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

L’appareil est prêt à fermer.

  • Si l'appareil est déclenché, le réinitialiser en rentrant le bouton bleu de réarmement après déclenchement.

  • Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN.

  • Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique d'ouverture MX, débrancher l'alimentation du MX.

6

Vérifier que le contact PF indique que l'appareil est prêt à fermer :

  • Vérifier la continuité électrique entre les bornes 251 et 252.

  • Vérifier la discontinuité électrique entre les bornes 251 et 254.

En cas de discontinuité électrique entre les bornes 251 et 252 ou de continuité électrique entre les bornes 251 et 254, consulter l'action corrective ci-dessus concernant la continuité électrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?