DOCA0103ZH-07

辅助装置 NIII_Z_4:检查 MN 欠压线圈的合闸和分闸操作

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 除非维护程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、底盘和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 打开此设备的电源之前,确认所有连接件都已紧固到正确的扭矩并且设备处于关断状态(OFF 位置)。
  • 打开此设备的电源之前,请将所有设备、门和盖安置到位。
  • 打开此设备的电源之前,请注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

过程定义

过程特性

描述

操作

  • 检查在 Un 下利用 MN 欠压线圈进行的设备合闸

  • 检查在低于 0.7 Un 的电压下利用 MN 欠压线圈进行的设备分闸。

  • 检查在高于 0.35 Un 的电压下利用 MN 欠压线圈进行的设备合闸。

目标

检查在配备有 MN 欠压线圈的情况下的设备操作。

频率

请参阅“最终用户中期维护计划的建议频率”.

特殊条件

  • MN 欠压线圈连接到外部电源。

  • 利用 MNR 延迟欠压线圈,断开 MN 延迟单元的连接。

必要的工具

  • 可调外部电源

  • 电压表

  • 外部开关

相关文档

  • MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - MN-MX-XF 线圈 - 说明书

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - 带诊断功能的 MN-MX-XF 通讯线圈 - 说明书

初步条件

设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。

设备安装类型

极位置

机构

抽架中的设备位置

固定式

分闸

储能

N/A

抽出式

分闸

储能

测试

MN 欠压线圈接线图

MN 欠压线圈操作模式

  • 配备有 MN 欠压线圈的 MasterPacT MTZ 设备在压降期间的状态:

  • 配备有 MN 欠压线圈的 MasterPacT MTZ 设备在电压升高期间的状态:

利用 MN 欠压线圈进行的分合闸程序

危险
存在电击危险
在使用可调节的外部电源时,采取适当措施,以防触电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

开始此项检查之前,建议先根据规程机构 NII_Z_1执行数次电动分合闸操作。

步骤

操作

纠正措施

1

断开客户自有端子块上的电源线连接。

 

2

根据以上接线图连接外部开关和可调外部电源。

 

3

将外部电源电压设置为 Un

 

4

合上外部开关。

 

5

按下合闸按钮。

设备继而合闸。

如果设备未合闸,则:

  1. 确认电源电压设置为 Un,然后再次执行上述程序。

  2. 如果设备仍未合闸,则更换 MN 欠压线圈(请参阅 MasterPacT MTZ - MN-MX-XF 线圈 - 说明书)。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表

6

逐渐降低电压:

  • 设备能够在介于 0.7 Un 与 0.35 Un 之间的任意电压下分闸。

  • 设备必须在 0.35 Un 下分闸。

  • 在低于 0.35 Un 的电压下,设备必须保持分闸。

  • 如果在电压达到 0.7 Un 之前,设备分闸,则更换 MN 欠压线圈。

  • 如果在低于 0.35 Un 的电压下,设备未分闸,则更换 MN 欠压线圈。

  • 如果在低于 0.35 Un 的电压下,设备未保持分闸,则更换 MN 欠压线圈。

请参阅 MasterPacT MTZ - MN-MX-XF 线圈 - 说明书,了解如何更换 MN 欠压线圈。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表

7

将电压设置为低于 0.35 Un 的值。

 

8

对机构储能。

 

9

按下合闸按钮。

设备不得合闸。

如果设备合闸,则:

  1. 确认电源电压设置为低于 0.35 Un 的值,然后再次执行上述程序。

  2. 如果设备仍然合闸,则更换 MN 欠压线圈(请参阅 MasterPacT MTZ - MN-MX-XF 线圈 - 说明书)。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表

10

逐渐升高电压:在按下合闸按钮的同时:

  • 设备能够在介于 0.35 Un 与 0.85 Un 之间的任意电压下合闸。

  • 设备必须在 0.85 Un 下合闸。

  • 在高于 0.85 Un 的电压下,设备必须保持合闸。

  • 如果在 0.85 Un 下,设备未合闸,则更换 MN 欠压线圈(请参阅 MasterPacT MTZ - MN-MX-XF 线圈 - 说明书)。

  • 如果在高于 0.85 Un 的电压下,设备未保持合闸,则更换 MN 欠压线圈(请参阅 MasterPacT MTZ - MN-MX-XF 线圈 - 说明书)。

如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表

11

根据初始接线重新连接客户自有端子块。

 

12

确认设备根据规程“机构 NII_Z_1进行电动分合闸。

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?