DOCA0103FR-07

Auxiliaires NIII_Z_4 : Vérifier les manœuvres de fermeture et d'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

  • Vérifier la fermeture de l'appareil avec le déclencheur à manque de tension MN à Un.

  • Vérifier l'ouverture de l'appareil avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN au-dessous de 0,7 Un.

  • Vérifier la fermeture de l'appareil avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN au-dessus de 0,35 Un.

Objectif

Vérifier le fonctionnement de l'appareil lorsqu'il est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN opérationnel.

Fréquence

Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Clauses particulières

  • Raccorder le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN à une alimentation externe.

  • Dans le cas d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR, déconnecter le retardateur MN.

Outillage nécessaire

  • Alimentation externe réglable

  • Voltmètre

  • Commutateur externe

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF communicants avec fonction de diagnostic - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Armé

N/A

Débrochable

Ouverts

Armé

Test

Schéma de câblage du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Mode de fonctionnement du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  • Etat de l'appareil MasterPacT MTZ avec déclencheur voltmétrique à manque de tension MN en cas de baisse de la tension :

  • Etat de l'appareil MasterPacT MTZ avec déclencheur voltmétrique à manque de tension MN en cas de hausse de la tension :

Procédures de fermeture et d'ouverture avec un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Si vous utilisez une alimentation externe réglable, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger des risques d'électrocution.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Avant toute chose, il est recommandé d'effectuer quelques cycles d'ouverture et de fermeture électriques, conformément à la procédure Mécanisme NII_Z_1.

Etape

Action

Action corrective

1

Débrancher les fils d'alimentation sur le bornier client.

 

2

Raccorder le commutateur externe et l'alimentation externe réglable, conformément au schéma de câblage ci-dessus.

 

3

Régler la tension de l'alimentation externe sur Un.

 

4

Fermer le commutateur externe.

 

5

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture.

L’appareil se ferme.

Si l'appareil ne se ferme pas :

  1. Vérifier que la tension d'alimentation est réglée à Un et exécuter à nouveau la procédure.

  2. Si l'appareil ne se ferme toujours pas, remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN (voir MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service).

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

6

Diminuer progressivement la tension :

  • L'appareil peut s'ouvrir aux tensions comprises entre 0,7 Un et 0,35 Un.

  • L'appareil doit s'ouvrir à 0,35 Un.

  • L'appareil doit rester ouvert au-dessous de 0,35 Un.

  • Si l'appareil s'ouvre avant que la tension n'atteigne 0,7 Un, remplacer le déclencheur à manque de tension MN.

  • Si l'appareil ne s'ouvre pas au-dessous de 0,35 Un, remplacer le déclencheur à manque de tension MN.

  • Si l'appareil ne reste pas ouvert au-dessous de 0,35 Un, remplacer le déclencheur à manque de tension MN.

Pour remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, consulter le document MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

7

Régler la tension sur une valeur inférieure à 0,35 Un.

 

8

Armer le mécanisme.

 

9

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture.

L'appareil ne doit pas se fermer.

Si l'appareil se ferme :

  1. Vérifier que la tension d'alimentation est réglée sur une valeur inférieure à 0,35 Un et exécuter à nouveau la procédure.

  2. Si l'appareil se ferme encore, remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN (voir MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service).

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

10

Augmenter progressivement la tension. Lorsque le bouton-poussoir de fermeture est actionné :

  • L'appareil peut se fermer à une tension comprise entre 0,35 Un et 0,85 Un.

  • L'appareil doit se fermer à 0,85 Un.

  • L'appareil doit rester fermé au-dessus de 0,85 Un.

  • Si l'appareil ne se ferme pas à 0,85 Un, remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN (voir MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service).

  • Si l'appareil ne reste pas fermé au-dessus de 0,85 Un, remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN (voir MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service).

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

11

Rebrancher le bornier client conformément au câblage initial.

 

12

Vérifier que l'appareil se ferme et s'ouvre électriquement conformément à la procédure Mécanisme NII_Z_1.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?